请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1311P3 主题中讨论的其他器件: CC1352P7
您好!
能否在 RF Studio 7中启用/禁用 CC1311P3的升压模式? 我已经检查了在 PA 模式和无 PA 模式下运行时 VDDR 电压约为1.7V、因此我确定升压模式未启用。
我可以在 RF Studio 7的某个位置启用芯片的升压模式吗?
此致、
Evan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.