This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:RF Studio 7中的升压模式设置

Guru**** 2386670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1126748/cc1311p3-boost-mode-setting-in-rf-studio-7

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件: CC1352P7

您好!

能否在 RF Studio 7中启用/禁用 CC1311P3的升压模式? 我已经检查了在 PA 模式和无 PA 模式下运行时 VDDR 电压约为1.7V、因此我确定升压模式未启用。

我可以在 RF Studio 7的某个位置启用芯片的升压模式吗?

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您选择14dBm 设置、则会启用 Boostmode、对于所有其他功率模式、则会禁用该模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 根据数据表、在升压模式下、VDDR 应增加至1.95V、但当我选择14dBm 时、仍然为1.7V。 这是 CC1311P3。 对于 CC1352P1和 CC1352P7、这是正常情况、选择14dBm 时 VDDR 为1.95V。 请仔细检查、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio 7。 我可以在2.25版中重现您的问题、但在2.26版(最新版本)中不会重现问题。 您可以尝试使用 SmartRF Studio 7 2.26吗?

    此致、
    尼古拉伊