This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:1200MHz 时的杂散、相邻通道泄漏功率和选择性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1128131/lp-cc1312r7-spurious-adjacent-channel-leakage-power-and-selectivity-at-1200-mhz

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件: CC1312R7

各位专家、您好!

我的客户正在使用 LP-CC1312R7评估板来检查其性能。

作为在 ARIB-STD-T67 1200 MHz 频段中使用的评估、我们使用 LP-CC1312R7和 RFStudio 输出1216-1217 MHz 的 GFSK 信号、并测量该信号、但以下几点有问题。
1) 1)在10mW 设置下、发射功率仅约为1mW。
2)杂散必须相对于载波小于-36dB、但仅低于标准值-36dB。
3) 3)相邻通道的泄漏功率必须相对于发射功率为-40dB 或更低、但只能获得-37dB。

Q1:要解决这些问题、我需要修改 CC1312R7设置还是外部电路?
(在相关线程中、它只是发射功率、所以我只是想确定。)
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/987966/launchxl-cc1312r1-change-the-txpower

此外、它们还测试了接收性能、但接收频率±12.5kHz 的信号选择性似乎不是很好、并且当接收信号和±12.5kHz 干扰信号同时输入时、接收灵敏度下降。

问题2:如果可以缩小用于接收的 BPF 带宽、他们认为可以提高选择性、但 CC1312R7是否有这样的设置?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Launchpad 针对868MHz 和915MHz 频带进行了优化。 如果您想使用1200MHz 和 T67、您很可能必须制作一个针对相关频带进行优化的定制板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、右侧、

    要添加到上述帖子:

    1. 您需要同时优化 BOM 和设置。 我们目前没有适用于1.216-1.217 GHz 频段(或 PA 表设置)的参考设计、并且尚未在此频率范围内执行特性分析。  您提到的因素(对于 TX 和 RX)将受到输出匹配网络的影响。
    2. 找到针对所需频带进行优化的 BOM 可能对性能产生最大影响。

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我了解到在1200MHz 频段中没有参考。

    感谢您的支持。

    此致、
    还不错