主题中讨论的其他器件: CC1312R7
各位专家、您好!
我的客户正在使用 LP-CC1312R7评估板来检查其性能。
作为在 ARIB-STD-T67 1200 MHz 频段中使用的评估、我们使用 LP-CC1312R7和 RFStudio 输出1216-1217 MHz 的 GFSK 信号、并测量该信号、但以下几点有问题。
1) 1)在10mW 设置下、发射功率仅约为1mW。
2)杂散必须相对于载波小于-36dB、但仅低于标准值-36dB。
3) 3)相邻通道的泄漏功率必须相对于发射功率为-40dB 或更低、但只能获得-37dB。
Q1:要解决这些问题、我需要修改 CC1312R7设置还是外部电路?
(在相关线程中、它只是发射功率、所以我只是想确定。)
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/987966/launchxl-cc1312r1-change-the-txpower
此外、它们还测试了接收性能、但接收频率±12.5kHz 的信号选择性似乎不是很好、并且当接收信号和±12.5kHz 干扰信号同时输入时、接收灵敏度下降。
问题2:如果可以缩小用于接收的 BPF 带宽、他们认为可以提高选择性、但 CC1312R7是否有这样的设置?
此致、
还不错