This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:[CC1311R31T0RKPR 5x5]如何导入 CC1311R3示例代码。

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1130677/cc1311r3-cc1311r31t0rkpr-5x5-how-to-import-cc1311r3-sample-code

器件型号:CC1311R3

您好 TI。

我将 CCS V12与 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29搭配使用。

如何导入 CC1311示例代码?

我找不到 CC1311的示例代码。

请帮帮我。

我有一个 CC1312程序需要移植到 CC1311、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试执行以下步骤:

    从 SDK 中的 CC1312示例之一开始、并将器件切换到 CC1311R3RKP

    将器件系列从 DeviceFamily_CC13X2X7更改为 DeviceFamily_CC13X1

    在"Project settings -> Build -> Arm Compiler -> Processor Options View"下、更改

    在项目设置->编译-> Arm Linker ->文件搜索路径->将库文件或命令文件作为输入。

    替换:

    TI/DEVICes/cc13x2x7_cc26x2x7/driverlib/bin/iclang/driverlib.lib

    其中:

    TI/devices/cc13x1_cc26x1/driverlib/bin/iclang/driverlib.lib

    从工程中删除 CC13x2x7链接器文件(cc13x2x7_cc26x2x7_xxx.cmd)、并用此处的正确 CC13x1链接器文件(cc13x1_cc26x1_xxx.cmd)替换它:

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_x_xx_xx_xx\source\ti\boards\cc13x1_cc26x1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    非常感谢您的帮助、我已经可以使用它了、
    我认为这条线程在以后对其他人非常有帮助。