您好 TI。
我将 CCS V12与 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29搭配使用。
如何导入 CC1311示例代码?
我找不到 CC1311的示例代码。

请帮帮我。
我有一个 CC1312程序需要移植到 CC1311、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI。
我将 CCS V12与 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29搭配使用。
如何导入 CC1311示例代码?
我找不到 CC1311的示例代码。

请帮帮我。
我有一个 CC1312程序需要移植到 CC1311、
请尝试执行以下步骤:
从 SDK 中的 CC1312示例之一开始、并将器件切换到 CC1311R3RKP
将器件系列从 DeviceFamily_CC13X2X7更改为 DeviceFamily_CC13X1
在"Project settings -> Build -> Arm Compiler -> Processor Options View"下、更改
在项目设置->编译-> Arm Linker ->文件搜索路径->将库文件或命令文件作为输入。
替换:
TI/DEVICes/cc13x2x7_cc26x2x7/driverlib/bin/iclang/driverlib.lib
其中:
TI/devices/cc13x1_cc26x1/driverlib/bin/iclang/driverlib.lib
从工程中删除 CC13x2x7链接器文件(cc13x2x7_cc26x2x7_xxx.cmd)、并用此处的正确 CC13x1链接器文件(cc13x1_cc26x1_xxx.cmd)替换它:
C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_x_xx_xx_xx\source\ti\boards\cc13x1_cc26x1