主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1350-4、
大家好、
以下是客户的请求:
客户希望将 CC1310F128端口从7*7更改为4*4,如何处理? 将.C 和.h 文件放入4xD 中会导致编译时出现许多错误。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户的请求:
客户希望将 CC1310F128端口从7*7更改为4*4,如何处理? 将.C 和.h 文件放入4xD 中会导致编译时出现许多错误。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick
您好、Siri、
SDK 为 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03。 仿真器使用 launchxl-CC1350-4、目标板由客户自己制作。
下面显示了一些详细信息:


红色文字表示:为什么没有 pin.c?
红色字表示: 为什么看门狗计数的初始值在以后未定义和引用? 它是否包含真实文件?
还有 没有任何 cc1310 4xD 的示例?
此致、
Nick
我认为您需要后退一步、才能启动并运行该程序。
与看门狗等相关的问题与封装类型无关、在开始修改代码之前、您应该首先在4x4器件上启动并正确运行我们的默认示例项目之一。
我看到 rfPacketTX 示例中有 rfPacketTX 文件、包括看门狗示例中的 watchdog.c 文件。
从其中一个示例开始、只需进行必要的更改即可将其移植到4x4。
这将包括更新 CC1310_LAUNCHXL.c 和 CC1310_LAUNCHXL.h 文件、使其与您的4x4软件包和硬件兼容。
请查看以下帖子:
(+) CC1350:将 Launchpad 的示例程序移植到定制板-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
您可能还应删除 CC1310_LAUNCHXL_Fxns.c、因为该文件包含 CC1310 LP 的特定于电路板的初始化函数。
Siri