This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310的移植。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1130006/cc1310-porting-of-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1350-4

大家好、

以下是客户的请求:

客户希望将 CC1310F128端口从7*7更改为4*4,如何处理? 将.C 和.h 文件放入4xD 中会导致编译时出现许多错误。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关客户使用的 SDK 或 TI-RTOS 版本的详细信息。

    还提供有关他使用的硬件的信息。  

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    SDK 为 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03。  仿真器使用 launchxl-CC1350-4、目标板由客户自己制作。

    下面显示了一些详细信息:

     红色文字表示:为什么没有 pin.c?  

     红色字表示:  为什么看门狗计数的初始值在以后未定义和引用? 它是否包含真实文件?

    还有 没有任何 cc1310 4xD 的示例?

    此致、                                                             

    Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要后退一步、才能启动并运行该程序。

    与看门狗等相关的问题与封装类型无关、在开始修改代码之前、您应该首先在4x4器件上启动并正确运行我们的默认示例项目之一。

    我看到 rfPacketTX 示例中有 rfPacketTX 文件、包括看门狗示例中的 watchdog.c 文件。

    从其中一个示例开始、只需进行必要的更改即可将其移植到4x4。

    这将包括更新 CC1310_LAUNCHXL.c 和 CC1310_LAUNCHXL.h 文件、使其与您的4x4软件包和硬件兼容。

    请查看以下帖子:

    (+) CC1350:将 Launchpad 的示例程序移植到定制板-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    您可能还应删除 CC1310_LAUNCHXL_Fxns.c、因为该文件包含 CC1310 LP 的特定于电路板的初始化函数。

    Siri