This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Mac 安全

Guru**** 2590610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1059338/cc1312r-mac-security

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您好!

我的网络是非信标型、非 FH 型、工作频率为863MHZ。 PHY = RF_CONFIG_5KBPS_868MHz_PHY_131

我的应用基于 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01中的收集器和传感器示例。 我将从 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54升级 SDK。

我现在遇到了一个以前未见过的网络问题。 我认为、Mac 的安全功能正在阻止我的邮件通过、尽管尚未确认。 没有 Mac 安全性的邮件工作正常。

那么、我的问题是、SDK 4.30和 SDK 5.30之间是否有任何变化、可能会阻止正在处理的 Mac 安全消息? 我觉得这与帧计数器有关、因为器件在几个小时后确实会恢复、这可能是因为帧计数器已被捕获。

非常感谢您的任何帮助。

Andy

*请注意,我刚刚注意到这与我的应用程序中的示例不同。 该示例使用 ApiMac_keyIdMode_8。

STATIC CONST ApiMac_keyIdMode_t secKeyIdMode = ApiMac_keyIdMode_1;
/* cant be zero for implicit key identifier */
STATIC CONST uint8_t secKeyIndex = 3;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我发现信标现在正在发送可变长度数据。 我不确定这是什么。 之前、信标仅发送了一个字节、我对此进行了手动编程:

        ApiMac_mlmeSetReqUint8(ApiMac_attribute_beaconPayloadLength, 1); //set the beacon payload length
        ApiMac_mlmeSetReqArray( ApiMac_attribute_beaconPayload, &current_path_cost); // set the beacon payload

    有什么想法为什么改变了?

    此外、如何关闭待处理的地址? 我认为我以前没有看到过这种情况、我不需要在信标中传输该数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    请详细说明一下、"设备几小时后恢复"是什么意思? 这些设备是否开始接收您的数据?  

    此致、
    Siddanth
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我仍在努力研究正在发生的事情、并在我的旅途中发现事情。 如果我为协调器加电、则几个设备将重新加入。 网络无法恢复、但在几个小时内、设备似乎最终会重新加入。

    请注意、我的网络不符合您的示例应用。 我有一个基于路由器的网络。

    无论如何、我已发现信标有问题。 我的所有信标应为1字节、但我收到的信标为17字节或25字节。 我不确定这是从哪里来的。 直到我更新到 SDK 5.30 (从4.30开始)后、我才会看到此问题。

    您能告诉我信标有无变化吗? 正如您在这里看到的、有效载荷为17个字节、我已将其设置为1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我已将有效载荷中的字节数从1更改为10。 现在、我每次得到10个字节。 那么、如果有效载荷设置为1、那么堆栈中会出现问题?

    我还尝试了更改为4个字节、这是有效的。 除此之外、我已经尝试在代码周围散射信标有效载荷配置、但它不会产生任何影响。 我的协调器始终从正确的信标有效载荷开始、但在大约17秒后、它会更改为其他一些值。 一段时间后、它会恢复到正确的有效载荷和长度、并持续一段时间。 我的路由器似乎没有遇到这种问题。 那么、这个问题是否仅在 PAN 协调器上出现? 否则、就我所知、这两个应用程序的设置是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在更改日志中、我看不到会影响/导致此行为的任何内容。 我将对此进行研究。

    但请您在此澄清一下主要问题。 我了解的是:仅 当信标负载设置为1字节时、才会将其设置为预期长度、但 当您将其设置为其他长度(10字节、4字节等)时、会将其设置为正确的长度?  

    另外、您在观察中看到17秒后信标有效载荷的变化、这种行为是否与任何信标有效载荷长度设置一致?

    此致、
    Siddanth  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚发现、我发现4字节有效载荷存在同样的问题。 我以前没有捕获它、但它就在那里。 因此、它似乎与1字节有效载荷无关。

    我在 cllc.c init()中设置有效载荷和长度,而不是在应用程序中再次设置。

    可能是我正在做一些会影响存储器的事情、但我不知道是什么。 17节的情况有所不同。 它很容易达到40秒。 知道信标没有任何变化很有用。 我将看到我是否能够识别信标有效载荷在哪个点发生变化。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根本无法处理此问题。 我目前正在测试 Mac 队列大小的 mac_cfg.c 设置、因为这似乎有所不同。 我将它们设置为更高的值、如果我将它们返回到默认大小、则网络信标问题似乎会消失。 但我仍在努力证明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时向我们更新您的调查结果、并告知我们您发现的任何具体的不稳定行为、我们可以对此进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我会。 我需要确认它是我的代码还是堆栈。

    非常感谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /* ------------------------------------------------------------------------------------------------
     *                                           Constants
     * ------------------------------------------------------------------------------------------------
     */
    
    /* maximum number of data frames in transmit queue */
    #ifndef MAC_CFG_TX_DATA_MAX
    #define MAC_CFG_TX_DATA_MAX         2
    #endif
    
    /* maximum number of frames of all types in transmit queue */
    #ifndef MAC_CFG_TX_MAX
    #define MAC_CFG_TX_MAX              5
    #endif
    
    /* maximum number of frames in receive queue */
    #ifndef MAC_CFG_RX_MAX
    #define MAC_CFG_RX_MAX              2
    #endif
    
    

    似乎、如果我从默认值中更改这些值、那么我会得到非法信标有效负载。 当这些值大于默认值时、我建议覆盖 Mac 使用的存储器。 我只能认为堆栈中有一些预编译的库、这些库使用默认值卡住、而不管 mac_cfg.c 中的这些配置值是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试将定义放入 collector.opts 中、但它没有产生任何影响、仍然存在很多信标有效载荷问题:

    -DMAC_CFG_TX_DATA_MAX=24
    -DMAC_CFG_TX_MAX=36
    -DMAC_CFG_RX_MAX=24

    这是 Wireshark 视图。 我已经设置了一个滤波器来捕获任何数据长度大于1的信标。 虽然我不认为这是一个信标问题、但这就是问题本身的表现方式。

    这就是我期望其中一个信标看起来的方式:

    这在 SDK 4.30中从来不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、感谢您提供监听器日志、我将深入了解这一点、看看 SDK 源代码中是否有任何其他可能导致这种情况的更改。

    这很可能不是问题、但您能否确认您也在使用相同的工具链和优化设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、(我已继续添加此回复、尝试提供尽可能多的信息、很抱歉、现在已经很长时间了)。

    非常感谢。 我需要尽快解决这一问题、因为我的客户现在不得不暂停部署。 如果您认为还有其他值得检查的东西、请告诉我。

    我将尝试在下面解释我的项目的更改。 如果您认为其中任何一项可能是错误的原因、请进行评论。

    我将继续调查我的代码。 我确实看到,如果我没有通过调用 ApiMac_mcpsDataReq()从收集器发出任何消息,那么收集器的信标似乎是可以的。 至少一段时间、我没有彻底测试过这一点、但我的想法是这是 Mac 问题。

    我从 v5.30 SDK 中的收集器示例开始、并将该项目转换为我自己的项目、以便设置保持不变。 我还将 IAR 编译器升级到了9.20版(之前在 v4.3 SDK 上为8.50.9版)。 我已经尝试过默认的完全优化、但没有优化、问题仍然存在。

    我的项目不同之处在于我启用了堆跟踪。 我已删除 SysConfig 中的 ti_utils_build_linker.cmd.genlibs、并具有一个本地副本、其中注释掉了一行。 请参见下面的。

    下面还手动包括了一些其他文件、例如 mac_util.c、osal_port.c 这是按照我之前关于堆跟踪的讨论中的建议进行的:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/984795/cc1312r-heap-track

    这是 ti_utils_build_linker.cmd.genlibs 中注释掉的行:

    //"ti/ti154stack/lib/iar/m4f/maclib_osal_tirtos_cc13x2_26x2.a"

    您可以看到、我还包含了 api_mac.h、因为我通过添加额外的关联响应枚举对该文件进行了小幅更改:

    /*! Associate Response status types */
    typedef enum
    {
        /*! Success, join allowed */
        ApiMac_assocStatus_success = 0,
        /*! PAN at capacity */
        ApiMac_assocStatus_panAtCapacity = 1,
        /*! PAN access denied */
        ApiMac_assocStatus_panAccessDenied = 2,
        /*! Parent at capacity */ 
        ApiMac_assocStatus_parentAtCapacity = 3
    } ApiMac_assocStatus_t;

    我必须做很多工作才能从 SDK 4.3进行此迁移、因为在堆栈中构建 configPkg 与在本地构建时存在问题。 我以前没有遇到过这个问题,也许是与这个问题有关的。 这是我之前的帖子、请阅读我发布的最后一条消息:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1054278/cc1312r-idle-function-and-possible-sysconfig-issue

    从 SDK 4.3 CC13X2迁移到合并的 SDK 5.3 CC13XX 由于各种构建问题而变得很困难。 我怀疑在这一过程中出现了问题。 我从未回答为什么将 configPkg 留在要构建的堆栈中。  

    我期待您的答复。

    Andy

    我已根据 SDK v5.3中的示例创建了一个全新的项目。 我可以确认 configPkg 是在 SDK 中构建的、而不是我的项目的本地配置。 您能确认这是正确的吗? 我知道它在迁移时给我带来了问题。 您可以在此处看到 configPkg 的构建时间是今天:

    我已经了解了 SDK v5.30和 SDK v4.3的 collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.ipcf 文件、它们在 configPkg 的位置方面有所不同:

    V4.3

    版本5.3

    和新下载的 v5.20:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此有什么想法吗?

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    很抱歉、我没有关于这方面的更新。 我很期待这件事。

    此致、
    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢大家。 我再次尝试从迁移开始、尽量减少对设置的更改、因此没有堆跟踪、只手动导入一个文件。 没有什么不同,我仍然有同样的问题。 我确信,configPkg 的更改和/或错误位置与问题密切相关。 我的所有 cllc 和收集器文件都是工程的本地文件、因为它们在示例中进行了大量修改。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、'software_stack'似乎也不是项目的本地文件。 这可能是我的问题所在。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以将问题简化为两个部分:

    1) 1)我在之前版本的 SDK (返回 SDK v4.3)上测试了信标有效载荷问题、但问题仍然存在。 这意味着、信标有效载荷问题对于 SDK v5.30并不是我所认为的唯一问题。 我可以消除信标有效载荷问题的唯一方法是将 MAC_CFG_TX_DATA_MAX、 MAC_CFG_TX_MAX 和 MAC_CFG_RX_MAX 设置为其默认值。

    2) 2) SDK v5.30仍然无法从 IAR 示例工作区正确创建。 configPkg 和 software_stack 保留在堆栈中、而不是本地构建。

    我希望这对您有所帮助、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢您的耐心、我很感激。 这个问题很难解决。 很抱歉耽误你的时间。
    我已就 IAR 项目管理和构建流程的问题咨询了一位同事。  
    我是明天休假的、因此他将在周一跟进您。  

    此致、

    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    只是对此进行了简短的更新。

    正如您正确指出的、在最新版本的 SDK 中处理 TI 15.4示例项目的方式发生了一些重大变化。 configPkg 的位置就是其中的一个示例。 但这并不是我唯一看到的不同之处。

    例如、在 SDK 5.20等早期版本中、大多数从 SDK 安装文件复制的示例文件都不会被引用。 通过执行此操作、客户只需转到 SDK 示例文件夹、打开模板文件(例如 collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.template.eww)并使用 IAR 选择项目工作区所在的目录即可打开项目。

    目前、我看到适用于以前 SDK 版本的导入过程不适用于 SDK 5.30、因为各种文件的路径不正确、并且无法构建项目。 构建工程的唯一方法是直接通过 IAR 添加(而不是导入)工程(即、在 IAR 中、转到"Project"选项卡并单击"Add Existing Project")。

    现在、该过程在工程编译的意义上有效、但在修改本地 SDK 文件的意义上存在问题、这是不建议执行的操作。 这就是您在使用 configPkg 等时看到的内容

    我需要询问 Rnd 这一点、因为不同 SDK 版本之间的更改可能有一个逻辑、或者可能是他们没有考虑的。

    关于信标有效载荷的原始问题。 请给我一些时间来看看事情是如何工作的、我会再给你回看。

    BR、
    安德烈斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此做出的响应。

    现在我已经将信标有效载荷问题与 v5.30中的项目配置分开了(我最初以为它们是链接的)、我认为我已经通过手动编辑 IAR 项目来解决了项目配置问题。 我的所有文件现在都是项目的本地文件、包括 configPkg、并且 SDK 中没有更改任何文件。  

    这使得原始信标有效载荷问题对于解决而言最具时间关键性。 如前所述、我可以确认 至少在 v4.30的所有 SDK 版本中都存在此问题。 我已经做了相当多的测试,我可以停止信标有效载荷问题的唯一方法是不调用 ApiMac_mcpsDataReq()。 每次休眠传感器尝试重新加入时、我的收集器都会调用此函数、而重新加入休眠传感器的次数越多、问题出现得越快。 我将使用大约60个传感器进行测试。

    将 Mac 队列大小设置为默认值可以解决信标有效负载问题、但我的网络停止工作(因为它会在重新连接到无法使用的点时减慢速度)、因为它取决于 Mac 队列大小(例如16或16)、因为所有传感器都处于休眠状态。

    此致、

    Andy  

    *update:我还尝试将 Mac 队列大小保持在默认值以上,但限制了我调用  ApiMac_mcpsDataReq()的次数,因此排队的 Mac 消息数保持在默认值2内(仅用于测试,这对我的网络不起作用)。 这似乎也会阻止信标有效载荷误差。 从这种情况下、我推断问题似乎是 Tx Mac 队列、而不是 Rx Mac 队列、因为我仍在接收大量消息。

    我最初提出的关于更改这些值的问题:

    e2e.ti.com/.../cc1312r-ti-15-4-maximum-number-of-mac-rx-and-tx-buffers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    首先、如果您的主题在一段时间内未被注意到、我表示歉意。 由于我不是最初指派给它的人员,所以我没有收到任何答复通知。 但这不应该发生,所以我很抱歉。

    其次、我希望准确再现您使用基本传感器/收集器示例作为基准点看到的内容、因此我需要确保我只修改足够的示例以观察问题 (线程现在有点长,我不想忘记任何事情)。 如果我出错或忘记添加内容,请更正我的问题。

    主要问题: 即使信标有效载荷长度设置为1字节(或任何其他值)、收集器也会发送有效载荷长度可变的信标。

    重现问题所需的修改:

    1、信标长度最初在 Cllc_init()中通过调用 ApiMac_mlmeSetReqUint8 (ApiMac_attribute_beaconPayloadLength、1)进行设置

    注意:有效载荷的默认值为0字节、在 mac_cfg.c 中定义、最大信标有效载荷长度为52。

      修改队列中最大数据帧数(MAC_CFG_TX_DATA_MAX、MAC_CFG_TX_MAX 和 MAC_CFG_RX_MAX)的常数。 将这些常量恢复为默认值时、问题消失。

    我知道您已经做了额外的修改、使网络路由器成为基础、但我猜这些修改是我在尝试重现您所看到的内容时需要考虑的修改。 我是对的吗?

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。 由于某种原因、信标有效载荷长度通常似乎会变为 length=17。 它实际上并不是该变量。 它是1 (正确)或17。

    我已尝试使用 TI 开发板上的标准示例重现此问题。 我无法做到这一点。 我认为这 是因为问题仅在请求收集器发送大量消息时才会出现。 我有60个定制板、并且我自己的终端设备(传感器)应用正在运行。 当我关闭收集器时会发生信标问题。 所有休眠的儿童设备都进入重新加入状态。 也就是说、它们发出信标请求、在收到有效信标时、它们会发送不安全的重新加入请求。 (这是我添加的功能、其工作方式与 ZigBee 类似)。 收集器接收重新加入请求,将设备添加到表中,并使用  ApiMac_mcpsDataReq()发回重新加入响应。

     由于60个节点同时尝试重新加入,因此正在运行的正是这个 ApiMac_mcpsDataReq()。 与 AppiMac_mcpsDataReq()相同,如果我删除,除了将  (MAC_CFG_TX_DATA_MAX, MAC_CFG_TX_MAX 和 MAC_CFG_RX_MAX)保留为默认值外,它是唯一纠正信标有效负载问题的方法。 有趣的是,当 ApiMac_mcpsDataReq()被注释掉时,我没有看到错误,即使接收队列仍然正常工作,且大小不是默认值。

    我想更加确信问题不是我的代码。 虽然我不确定这一点、但我花了一些时间尝试注释掉尽可能多的代码。  我在重新加入时删除了闪存写入以及许多其他内容。 如前所述, 除了重新加入时删除 ApiMac_mcpsDataReq()之外,没有什么不同。  

    我的下一个步骤是使用标准传感器示例重新编程我的60个传感器、但我不确定如何在不大量修改示例代码的情况下复制重新加入流程。 我已经详细了解了标准示例代码、因此我不确定这是多么容易、但可能是需要的。

    总之,我认为问题是 由于在短时间内多次调用 ApiMac_mcpsDataReq(),我怀疑 MAC Tx 队列大小是在库文件中硬编码的,默认队列大小(MAC_CFG_TX_DATA_MAX), 但在运行时、允许将更改后 的 MAC_CFG_TX_DATA_MAX 值添加到队列中。

    感谢您的帮助、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    [引用 userid="166114" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-GHz 组/sub-1GHz/f/sub-1GHz 论坛/1059338/cc1312r-mac-security/3950436#3950436"]是的、您答对了。 由于某种原因、信标有效载荷长度通常似乎会变为 length=17。 它实际上并不是该变量。 它是1 (正确)或17。[/quot]

    明白。

    如果器件数量是此问题的罪魁祸首,那会很奇怪,因为在这种情况下,我希望调用 ApiMac_mcpsDataReq()将返回错误状态(如 ApiMac_status_noResources 或其他内容)。 您是否可以运行与您运行过的测试相同的测试、但使用的器件较少? 这样、我们就可以确保设备数量在问题中起着重要作用。

    [引用 userid="166114" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1059338/cc1312r-mac-security/3950436#3950436"]这款 ApiMac_mcpsDataReq ()正在尝试重新加入60次节点。 与 AppiMac_mcpsDataReq()相同,如果我删除,除了将  (MAC_CFG_TX_DATA_MAX, MAC_CFG_TX_MAX 和 MAC_CFG_RX_MAX)保留为默认值外,它是唯一纠正信标有效负载问题的方法。 有趣的是,当 ApiMac_mcpsDataReq()被注释掉时,我没有看到错误,即使接收队列仍然正常工作,且大小不是默认值。

    我将检查源代码以查看 ApiMac_mcpsDataReq()是否可以与信标交互并影响其有效载荷长度。  

    [引用 userid="166114" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1059338/cc1312r-mac-security/3950436#3950436"]总之,我认为问题是由于调用  ApiCFG_mQ/缺省时间(Mac_quire),并在缺省时间内对数据进行了 MCPQ_t_t_size 的 MAC 和 mcpt_quiry 时间(Mc_t)。 但在运行时、允许将更改后 的 MAC_CFG_TX_DATA_MAX 值添加到队列中。[/QUERT]

    我还将检查源代码以查看是否发生了这种情况,尽管这种情况会相当奇怪,因为这样问题就会显现出来,而无需多次调用 ApiMac_mcpsDataReq()。

    如果您对我如何重现问题有任何其他想法、请告诉我、我很乐意进行测试。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我将使用较少的器件进行测试、并尝试获取错误发生的阈值的数字。  

    我还将查看我是否可以使用标准示例重现问题。

    同时、如果您能够确认来源正确、那将会非常好。  

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请告诉我您是否可以重现问题。

    我一直在检查源代码、但我没有看到任何可以解释您所看到的内容的内容。 尽管我仍然需要检查一些东西。

    ApiMac_mcpsDataReq()基本上只是将应用程序数据发送到 MAC 以便在 MAC 数据帧中传输。 但我看不到它如何影响信标等设备的有效载荷长度。

    发送信标时、我仍然需要了解如何处理这些问题、因此我会随时向您发送信标。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否有任何更新?

    我检查了源代码以了解如何构建包含信标帧的缓冲区、但没有找到任何可以解释您所看到的内容的内容。 它基本上使用基线长度和 MAC PIB 中定义的信标有效载荷长度来计算信标帧的长度(即使用 ApiMac_attribute_beaconPayloadLength 设置的长度)。

    我还尝试使用这些示例来查看我是否可以重现问题、但到目前为止、我没有取得太大的成功、因此如果您有任何想法、我很乐意为您提供帮助。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    非常感谢您的帮助、我非常感谢您的帮助。 我目前正在对定制硬件上的示例传感器应用进行编程。 希望我能在星期一结束前报告一些内容。

    我最想的是、它与信标有效载荷的构建方式无关、但我看到的是内存泄漏导致数据损坏。 这种损坏的数据恰好显示为不正确的信标有效载荷、但很容易受到影响的任何其他进程、更糟糕的是、我无法看到这种进程。  

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我目前正在配置示例软件以在硬件上运行、以尝试重现问题。 一件突出的事情是使用"Orphan 通知"。 我完全不使用它。 而与 ZigBee 更像、我发出"信标请求"、然后发出"重新加入请求"。 因此、为了让我的设备重新加入网络、潜在的父设备必须发出"信标"。  

    所有 TI 示例是否都基于孤立通知? 如果是、父级(收集器)将不会像我的网络那样发送大量信标。

    我想知道您的想法。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的。 所有 TI 示例都考虑到传感器器件可能会进入所谓的孤立状态。

    当器件进入此状态时、它将定期尝试到达任何可用通道(在通道掩码中配置)上的 PAN 协调器(收集器)。

    如果 PAN 协调器检测到来自传感器设备的孤立扫描、而该设备实际上是其网络的一部分、它将发送一个回复、该回复会触发一个称为协调器重新调整的过程。 您的某些问题可能来自逻辑链路控制器层中的冲突任务(例如重新加入过程)。 这可以解释您在信标有效载荷长度中看到的一些问题(可能协调器重新调整实施需要不同的有效载荷长度)。  

    我的建议是查看代码、看看哪些功能适合您的应用、以及哪些功能可能与它发生冲突。 这些示例往往包含许多可能不适合您的特定应用的功能、但可能会使其他应用受益。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    感谢您的回复。 很清楚、我的应用程序不会以任何方式使用孤立扫描或协调器重新调整。 我已大致重写了链接控制器,以便通过  ApiMac_mcpsDataReq()重新加入。 我现在将更改示例以模拟重新加入而不使用孤立功能、以查看是否可以重现此问题。 如果可以、我将向您发送项目代码。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我现在已经在使用 TI 示例时看到了信标有效载荷错误。

    由于所有 TI 示例代码都使用孤立通知、而不是执行活动扫描、因此当终端设备执行重新加入时、您永远不会要求父设备发送信标。 如果您为低于1GHz 的 Zigbee 使用相同的堆栈、那么我希望这对您来说是个问题、因为 ZigBee 也不使用孤立通知。 而是像我所做的那样使用信标。

    如何将我所做更改的文件发送给您进行分析?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    据我所知、没有低于1GHz 的 Zigbee 堆栈。 您可以将当前的 Z-Stack 与 CC1352器件配合使用、因为这些器件是多频带、但仅此而已。

    现在、我不确定我是否跟随你。 正如您正确指出的那样、TI 15.4-Stack 中的所有 TI 示例代码都使用孤立状态和孤立通知、因此重新加入流程与您的实施略有不同(导致一些问题)。 但这是堆栈中的实际问题吗?

    请记住、这些示例仅演示了逻辑链路层控制器的基本实现、可根据应用进行修改或调整。

    [引用 userid="166114" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-GHz 组/sub-1GHz/f/sub-1GHz 论坛/1059338/cc1312r-mac-security/3961085#3961058"]如何发送包含我所做更改的文件进行分析[引用/引用]

    如果我没有弄错、您可以将文件上传到 Dropbox 或其他文件共享服务、并在此处发布链接。 或者、如果您希望私下进行、您可以向我发送"朋友请求"、然后使用聊天功能向我发送项目文件。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    感谢您的更新。 有人告诉我 ZigBee 解决方案、该解决方案必须是不正确的信息。 感谢您将其清除。

    我认为这是堆栈的问题、或者可能是我使用它的方式的问题、这不是 TI 开发人员想要的。 但是、我认为如果要遵守802.15.4标准、它应该起作用。

    我可以使用朋友请求向您发送文件。 现在、下面是我所做更改的概述:

    1) 1)我通过更改 handleMaxDataFail ()在 jdlc.c 中禁用了孤立扫描,而是使用我自己的“网络加入”状态调用活动扫描。 此扫描执行信标请求、收集器如果处于联机状态、将使用信标响应该请求。

        else
        {
            /* start orphan scan */
            //switchState(Jdllc_deviceStates_scanOrphan);
            //updateState(Jdllc_states_orphan);
          
            switchState(Jdllc_deviceStates_scanActive);
            updateState(Jdllc_states_network_joining);
          
        }

    2) 2)当终端设备扫描完成时,它使用  ApiMac_mcpsDataReq()向收集器发送消息。  

    3) 3)收集器使用终端设备接收的 ApiMac_mcpsDataReq()再次响应此消息,然后正常运行。 这些消息实际上并不包含任何有用的内容、因为终端设备不会删除其任何网络数据、它不需要父设备的任何数据即可继续工作。 我已将消息事务放入中、以模拟我自己的网络如何重新加入父级网络。

    4)数据和轮询每60秒发生一次:

    5) 5) Mac 队列长度大于默认值:

    /* maximum number of data frames in transmit queue */
    #ifndef MAC_CFG_TX_DATA_MAX
    #define MAC_CFG_TX_DATA_MAX         16
    #endif
    
    /* maximum number of frames of all types in transmit queue */
    #ifndef MAC_CFG_TX_MAX
    #define MAC_CFG_TX_MAX              24
    #endif
    
    /* maximum number of frames in receive queue */
    #ifndef MAC_CFG_RX_MAX
    #define MAC_CFG_RX_MAX              16
    #endif

    6) 6)我增加了收集器中的 Mac 持久性时间:

    /* MAC Indirect Persistent Timeout */
    //#define INDIRECT_PERSISTENT_TIME (MAX((5 * 1000 * CONFIG_POLLING_INTERVAL / 2), MIN_PERSISTENCE_TIME_USEC)/ \
    //                                  (BASE_SUPER_FRAME_DURATION * \
    //                                    SYMBOL_DURATION_LRM))
    
    #define INDIRECT_PERSISTENT_TIME ((1000 * CONFIG_POLLING_INTERVAL)/ \
                                      (BASE_SUPER_FRAME_DURATION * \
                                        SYMBOL_DURATION_LRM))
                                        
    /* adds 30s onto INDIRECT_PERSISTENT_TIME for margin                    */
    /* calculated as:                                                       */
    /* SYMBOL_DURATION_LRM * 960 (BASE_SUPER_FRAME_DURATION) = 48ms         */
    /* 30s / 48ms => 625                                                    */
    #define INDIRECT_PERSISTENT_TIME_MARGIN 625
                                        
                                        
    
    ApiMac_mlmeSetReqUint16(ApiMac_attribute_transactionPersistenceTime,
                                INDIRECT_PERSISTENT_TIME + INDIRECT_PERSISTENT_TIME_MARGIN);

    7)并在 collector.c init()中向信标添加有效载荷:

        uint8_t value = 5;
        ApiMac_mlmeSetReqUint8(ApiMac_attribute_beaconPayloadLength, 1); //set the beacon payload length
        ApiMac_mlmeSetReqArray( ApiMac_attribute_beaconPayload, &value); // set the beacon payload

    当我关闭收集器并运行超过25个终端设备时、我会得到信标有效载荷问题。 两分钟后、所有终端设备进入信标请求模式。 集电极再次上电后、开始发送信标。 然后、它接收来自重新加入终端设备的消息、并对其做出响应。 重要的是、由于终端设备处于休眠状态、收集器必须保持任何出站消息、直到终端设备发出数据请求。 这会使 Mac 队列在处理大量消息时轻松填满。  当调用 ApiMac_mcpsDataReq()但 Mac 队列已满时,Mac 应返回失败。 我认为这里出现了问题、Mac 消息正在扩散到其他存储器中。 该存储器恰好会影响信标有效载荷。  

    我将向您发送一个朋友请求并将文件发送给您。

    非常感谢您的帮助、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已接受朋友的请求。 发送项目文件后、我将查看它们。

    [引用 userid="166114" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1059338/cc1312r-mac-security/3962468#3962468"]Mac 队列可以轻松地处理大量消息。  当调用 ApiMac_mcpsDataReq()但 Mac 队列已满时,Mac 应返回失败。

    此方案实际上包含在堆栈中、因为 MAC 队列已满(我已经对此进行了测试)时、该情况会有特定的状态。 不过、值得一看、看看是否有什么东西可以解释您所描述的内容。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过朋友消息发送了指向这些文件的链接。

    我同意 Mac 队列已满可能按预期工作、您已经证明了这一点。 但是、我认为问题是、当我在 mac_cfg.c 中选择较大的值时、Mac 队列的最大大小不会全局更改 相反、Mac 允许按照我修改的 mac_cfg.c 值对更多消息进行排队、但分配的内存保持默认为"2"。

    KR、

    Andy