你(们)好
我使用的是 CCS11和 SDK5.30
我遇到了一种非常奇怪的行为!
我制作了一个流行的小节目! 它只会产生一些随机蜂鸣音、非常简单。
此程序在调试器的控制下运行正常、但当我尝试在没有调试器的情况下运行时、它无法运行!
因此、我使用调试器对应用程序进行编程、使用调试器运行、这很正常、然后停止调试器并对电路板进行下电上电。 程序现在无法正常工作。
(是的、我也移除了调试探针、以防 J-trace 出现问题、但仍然无法正常工作)
我记得在其他环境中看到的调试和发布版本在某种程度上不同...
有什么想法吗? 谢谢。