This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:编译器错误#10099-D

Guru**** 2548390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1063896/cc1312r-compiler-error-10099-d

器件型号:CC1312R

你(们)好

我遇到此编译器错误

"./HRSbootloader.cmd"、第116行:错误#10099-D:程序不能放入可用存储器中、或者该段包含需要无法为此段生成的 trampoline 的调用站点。 ".bss"大小为0x401719时、运行定位失败。 可用存储器范围:
SRAM 大小:0x13f80未使用:0xf732最大空洞:0xe310
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"HRSbootloader.out"

cmd 文件的第116行是:

.bss:> SRAM

 此帖子

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/898282/compiler-tms320f28379d-program-will-not-fit-into-available-memory-or-the-section-contains-a-call-site-that-requires-a-trampoline-that-can-t-be-generated-for-this-section

建议"在 CCS 编译器中配置选项-gen_func_subsections = on "

但我已经在以下位置设置了该标志:

还有其他建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将指派一个人员对此进行研究。

    BR

    Siri