请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 你(们)好
我遇到此编译器错误
"./HRSbootloader.cmd"、第116行:错误#10099-D:程序不能放入可用存储器中、或者该段包含需要无法为此段生成的 trampoline 的调用站点。 ".bss"大小为0x401719时、运行定位失败。 可用存储器范围:
SRAM 大小:0x13f80未使用:0xf732最大空洞:0xe310
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"HRSbootloader.out"
cmd 文件的第116行是:
.bss:> SRAM
此帖子
建议"在 CCS 编译器中配置选项-gen_func_subsections = on "
但我已经在以下位置设置了该标志:

还有其他建议吗? 谢谢