请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我想确认,当我移动到 TIRTS7时,我确实更正了端口定义转换。
旧端口配置:PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_迟滞
新端口配置:GPIO_CFG_IN_pu | GPIO_CFG_迟滞_ON
对吗?
照烧
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Yaki、
您可以检查 SysConfig 为 GPIO 的所需设置生成的内容。

我看到、为了将引脚设置为输入模式、在启用上拉和迟滞的情况下、ti_drivers_config.c 具有:
此致、
SID