This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TIRTS7中的端口配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1133677/cc1312r-port-configuration-in-tirtos7

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我想确认,当我移动到 TIRTS7时,我确实更正了端口定义转换。

旧端口配置:PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_迟滞

新端口配置:GPIO_CFG_IN_pu | GPIO_CFG_迟滞_ON

对吗?

照烧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yaki、  

    您可以检查 SysConfig 为 GPIO 的所需设置生成的内容。  

    我看到、为了将引脚设置为输入模式、在启用上拉和迟滞的情况下、ti_drivers_config.c 具有:

    GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL | GPIO_CFG_IN_INT_NONE | GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL | GPIO_CFG_迟滞_ON

    此致、

    SID