This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:VDDS、VDDS2、VDDS3的电源电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1054289/cc1312r-the-power-voltage-for-vdds-vdds2-vdds3

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

降级器、

  我对 CC1312R 和 CC1310的数据表感到困惑、 VDDS 和 VDDS2/VDDS3的电源电位器是什么。

CC1312R 数据表要求:VDDS2和 VDDS3必须与 VDDS 处于同一电位。

但 CC1310  数据表 不需要:

那么、对于 CC1312R、我是否可以为 VDDS、VDDS2和 VDDS3使用扩散电压?

注意:我已为 CC1310完成此操作。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、CC1312R 不支持 VDDS 引脚上的不同电压。 这意味着这是一个要求:VDDS = VDDS2 = VDDS3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,太棒了!

     CC1310和 CC1312R 之间产生扩散式电源设计的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能就此发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    另一个问题是 CC1310和 CC1312R 的每个电源域的 Dios 相同。

    CC1312R 的数据表中没有清晰的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CC1312R 上的 VDSS=VDDS2=VDDS3、您需要此信息的目的是什么?