请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CC1310、
降级器、
我对 CC1312R 和 CC1310的数据表感到困惑、 VDDS 和 VDDS2/VDDS3的电源电位器是什么。
CC1312R 数据表要求:VDDS2和 VDDS3必须与 VDDS 处于同一电位。

但 CC1310 数据表 不需要:

那么、对于 CC1312R、我是否可以为 VDDS、VDDS2和 VDDS3使用扩散电压?
注意:我已为 CC1310完成此操作。