请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 您好!
数据表建议我们就 CC1200的140MHz-150MHz 支持事宜联系 TI。
(1) TI 能否在此频率范围或此范围的 S 参数下为 LNA 和 PA 提供最佳源阻抗?
(2) TI 在该范围是否有任何我们应该警惕的限制?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.