This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:140MHz - 150MHz 运行

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1053661/cc1200-140mhz---150mhz-operation

器件型号:CC1200

您好!

数据表建议我们就 CC1200的140MHz-150MHz 支持事宜联系 TI。

(1) TI 能否在此频率范围或此范围的 S 参数下为 LNA 和 PA 提供最佳源阻抗?
(2) TI 在该范围是否有任何我们应该警惕的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有频率范围均已针对功能进行了测试、但 TI 尚未设计出涵盖所有这些范围的参考设计。 标记为"联系 TI"的频率是指不存在参考设计且未测量射频性能的频率。

    对于此范围、请从169MHz 参考设计开始。 您可以使用145/169系数测试所有组件的缩放比例。 请注意、新范围可能需要对谐波进行不同的滤波、具体取决于必须遵守的法规。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我已经使用该参考设计创建了一个设计。 我希望我们能够获得用于匹配的最佳源阻抗、而不是自己设置测量。  

    感谢您的快速响应!