Other Parts Discussed in Thread: CC1101, MSP430F5359, CC1190
主题中讨论的其他器件: MSP430F5359、 CC1190
TI 低于1GHz 团队、
GE Lighting 目前正在尝试使用我们的 CC1101和 MSP430 (F5359)开发一个通用的射频模块平台、如果可能/建议使用通用的26MHz 共享晶体。
他们希望这样做以节省成本和 BOM 空间。 他们已经广泛审查了我们的 DSS、并非常有兴趣这样做。
在这样做时,他们正在寻求指导,以确定应遵循的途径:
1) 1)让 CC1101驱动晶体(并充当"主机"、这样说)
2) 2)让 MSP430驱动晶体(并充当"主机"、这样说)
3) 3)将 MSP430时钟输出特性@ 26MHz 输出与适当的谐波滤波(不太可能)配合使用
我们是否有上述 TI 建议? GE 非常感兴趣。
如果您需要更多信息、请告诉我。 期待您的输入。
Ty、
是的