This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:MSP430的通用共享晶体

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, MSP430F5359, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1051815/cc1101-common-shared-crystal-with-msp430

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: MSP430F5359CC1190

TI 低于1GHz 团队、

GE Lighting 目前正在尝试使用我们的 CC1101和 MSP430 (F5359)开发一个通用的射频模块平台、如果可能/建议使用通用的26MHz 共享晶体。

他们希望这样做以节省成本和 BOM 空间。  他们已经广泛审查了我们的 DSS、并非常有兴趣这样做。

在这样做时,他们正在寻求指导,以确定应遵循的途径:

1) 1)让 CC1101驱动晶体(并充当"主机"、这样说)

2) 2)让 MSP430驱动晶体(并充当"主机"、这样说)

3) 3)将 MSP430时钟输出特性@ 26MHz 输出与适当的谐波滤波(不太可能)配合使用

我们是否有上述 TI 建议?  GE 非常感兴趣。

如果您需要更多信息、请告诉我。  期待您的输入。

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议 为 MSP430使用26MHz 晶体、然后在 GPIO 引脚上输出基准晶体信号、并将其馈入 CC1101  XOSC_Q1输入。  XOSC_Q2线必须保持未连接状态。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Richard、非常感谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    GE 刚才询问我们是否确定3V 信号不会过驱 xtal 输入,并导致射频性能问题?  我不是这样担心自己、但请告诉我您的想法。

    作为一项预防措施、他们可能希望添加一个小型 LCR 谐波滤波器、以降低 p-p 电压并在消除较高谐波的同时软化边缘。

    最后,您是否知道 CC1101 XTAL 输入上的最佳输入波形和 p-p 电压是多少? 他们可以使用它来调整滤波器以匹配。

    Ty、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    CC1101的参考时钟信号 可以是全摆幅数字信号(0V 至 VDD)、也可以是最大1V 峰峰值振幅的正弦波。

    必须注意的是、CC1101的晶体是射频的主要基准、因此该信号必须是一个干净的26MHz 信号、没有任何杂散、 干扰或任何其他谐波内容、否则干扰将被复制并镜像到无线电的射频部分。

    如果 MSP430 GPIO 的输出不是 缓冲晶振信号的纯净再现、那么这将不起作用。 请在电路板旋转之前验证您所选 MSP430x 的输出是否足以作为无线电的干净基准信号在评估板上提供。 建议  将 MSP430评估板的缓冲时钟基准连接到 CC1101 EM XOSC_Q1输入。 然后在无线电上生成静态未调制 Tx 载波。 时钟基准上的任何可能干扰都将出现在射频频谱中。

    如果 基准信号上有任何噪声、则最好使用两个晶体。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 GDO 从 CC1101为 MSP 计时(来自表41):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请尝试使用 ter 提供的方法作为第一个选项、因为这将在无线电部分引入更少的噪声、前提是 MSP 可以采用这种方式计时。

    第二个选项:先前在主题中提到的配置

    第三个选项:两个晶体。

    让我们知道结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的信息再次感谢先生!

    遗憾的是、客户直接认为、使用 GDO 将26MHz 时钟输出驱动到 MCU 也有问题、因为这2个引脚已经用于其他用途、因此至少现在应该将其排除。  ;-(

    和 GDO 输出时钟配置警告:”为了优化射频性能,无线电处于 RX 或 TX 模式时不应使用这些信号。

     我们 同意最好让 CC1101拥有其晶体并通过其驱动 MSP430。

     您能否详细说明 与 CC1101可靠配合使用的*最小*正弦波 p-p 电压是多少?   

    MSP430F5359的高频振荡器/时钟输入也是如此?

    我们怀疑还应该有一个可最大限度地减少抖动和谐波的甜点 p-p 电压。 最好知道这是什么。

    我们还认为、从 CC1101获取晶体驱动器输出并将其直接电容耦合到 MSP430的振荡器输入引脚(以最大限度地减少晶体驱动器上的额外负载)将是最佳的做法。

    [或者在最坏的情况下、使用小型单栅极逻辑缓冲器或低栅极电荷小信号 MOSFET 逆变器来缓冲、以便 MSP430以最低的风险实现最佳效果。]

     最后、我们 可能会设计第一个原型、允许在任一方向进行时钟传播、以便进行一些测试、并按照其中一个应用手册中的建议检查信号纯度对频谱分析仪的影响。 但是、与输出谐波相比、我们更担心对灵敏度的影响(更难测试)、因为该设计在 CC1101和 CC1190之间已经有一个高性能 SAW 滤波器。

    评论确实受到欢迎。

    Ty、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于 CC1101时钟 基准电压、我将保持最小值为0.7V pk-pk、最大值为1.0V pk-pk。

    我没有 MSP430的此信息、因此请咨询 MSP430支持团队。

    谢谢、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,很有义务!  可以了。  谢谢、Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、  

    从 MSP 的角度来看、您将无法 从 MSP430F5359输出26MHz 时钟。 该器件的工作频率限制为20MHz。 您当然可以输入频率更高的时钟、该时钟经过分频后可达到最大20MHz、但任何输出都将限制为此最大频率。  

    对于 MSP430的输入、XT2应与 XTAL 配合使用、因此它是一个有源驱动电路来实现此目的。 您可以在旁路模式下使用此输入、但在该模式下需要数字时钟输入。  

    如果 MSP430器件不需要精确计时、则另一个选择是使用内部 DCO。 它们可以使用 LF XTAL 作为 FLL 基准、也可以使用内部 REFO、但会增加电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jace!