我找不到软件迁移指南。 通过 TRMS、我看不到什么会导致问题。
我正在使用基于 BSL 的闪存器(https://github.com/jadonk/cc2538-bsl/tree/add-bcf-and-zephyr-west-support)的修改版本、校验和看起来不错。 该二进制文件使用 Zephyr 生成、并在 CC1352P1上正常工作。
这些设备之间有什么不同、可能导致图像无法正常执行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我找不到软件迁移指南。 通过 TRMS、我看不到什么会导致问题。
我正在使用基于 BSL 的闪存器(https://github.com/jadonk/cc2538-bsl/tree/add-bcf-and-zephyr-west-support)的修改版本、校验和看起来不错。 该二进制文件使用 Zephyr 生成、并在 CC1352P1上正常工作。
这些设备之间有什么不同、可能导致图像无法正常执行?
您好 Jason、
这些器件之间的区别在于 RAM 和闪存大小。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJfRVHzN2M6THppeeBnGiA__BSEc4rl__LATEST。在构建项目时、从正确器件的适当示例开始、然后移植应用。
此致、
SID
主要区别在于 CCFG 在闪存中的位置。
我检查了 CC1352P1和 CC1352P7的 Code Composer Studio 示例项目之间的差异。 它主要是具有更新的闪存和 RAM 大小以及链接的 driverlib.lib 的链接器命令文件。
因此、在为1352P7编译工程时、将用于1352P1的链接器文件替换为用于1352P7的链接器文件(或仅更新闪存大小和 RAM 大小定义)。
此外、更新指向 ti\devices\cc13x2x7_cc26x2x7\driverlib\bin\逆 时针 ang\driverlib.lib 而不是 ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib\bin\逆 时针 ang\driverlib.lib 的链接路径
此致、
SID