This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7不能运行 CC1352P1二进制文件

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1135056/cc1352p7-cc1352p7-doesn-t-run-cc1352p1-binary

器件型号:CC1352P7

我找不到软件迁移指南。 通过 TRMS、我看不到什么会导致问题。

我正在使用基于 BSL 的闪存器(https://github.com/jadonk/cc2538-bsl/tree/add-bcf-and-zephyr-west-support)的修改版本、校验和看起来不错。 该二进制文件使用 Zephyr 生成、并在 CC1352P1上正常工作。

这些设备之间有什么不同、可能导致图像无法正常执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这些器件之间的区别在于 RAM 和闪存大小。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJfRVHzN2M6THppeeBnGiA__BSEc4rl__LATEST。在构建项目时、从正确器件的适当示例开始、然后移植应用。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...但我使用的是 RAM/闪存大小的子集、所以它不应该只是工作?

    我不是从示例开始、而是从在 CC1352P1上运行的应用程序开始。 从一个新的例子开始是一个不合理的期望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要区别在于 CCFG 在闪存中的位置。

    我检查了 CC1352P1和 CC1352P7的 Code Composer Studio 示例项目之间的差异。 它主要是具有更新的闪存和 RAM 大小以及链接的 driverlib.lib 的链接器命令文件。  

    因此、在为1352P7编译工程时、将用于1352P1的链接器文件替换为用于1352P7的链接器文件(或仅更新闪存大小和 RAM 大小定义)。  

    此外、更新指向  ti\devices\cc13x2x7_cc26x2x7\driverlib\bin\逆 时针 ang\driverlib.lib 而不是   ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib\bin\逆 时针 ang\driverlib.lib 的链接路径

    此致、

    SID