This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1190通过了 ETSI 300 220

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1047537/cc1120-with-cc1190-passing-the-etsi-300-220

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1190

大家好!

我将  使用 CC1190对基于868MHz 评估板的定制板进行测试、但当我对其进行带外合规性测试时、传输的横向性会得到以下结果:

此处为869.63750、频带为25kHz、9600bps。 (在2GFSK 中调制)(附加了寄存器配置)

我可以 通过一些设置来处理它、以使其通过?

Thankse2e.ti.com/.../cc1120.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看该图:

    您在标有红色的器件中看到频谱本底噪声(芯片的频谱不是平坦的)。 请确认您正在测量电路板的实际噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未处于传输状态时的频谱本底噪声约为-60dB。 我将测量电路板的实际噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 ter、我还直接在 CC1120的 PA 输出上检查了 SA、结果是相同的、标有红色的部件是相同的、功耗更低。 这可能表示参数设置错误或电源出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须自己做一些测量。 我已经研究过这一点了一段时间、您看到的是近端相位噪声(如果您增大跨度、您将看到噪声会降低以获得更大的偏移。  

    -我将仔细检查是否可以找到一个可改善近端相位噪声的设置。  

    -您是否计划在该频段中使用多个信道? (由于允许27dBm 的频带为250kHz 宽、因此可能的通道数量受到限制)  

    -我设法通过(具有1dB 裕度) 26dBm 设置并将检测器设置为 RMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    此应用仅用于869.4-869.65MHz 频带、另一个频带的功耗为25mW、因此没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但您是否计划在该频段内使用多个通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 最大通道数为25kHz (10个通道)或50kHz (5个通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计划是进行更多的测量、但看起来我没有时间。

    您可以尝试以下操作:

    使用 FS_DIG0.TX_LPF_BW 的所有设置进行测试。 这将对相位噪声产生一些影响。 我怀疑噪声在您所需的偏移量上不会有很大变化、但值得一试。  

    此外:您可以在执行 SCAL (或其他类型的校准)后读出 FS_CHP[5:0]、并且可以尝试向该寄存器添加/减去。 尝试使用+/- 3开始。  在某种程度上、这在 www.ti.com/.../swra424.pdf 中进行了介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很抱歉耽误你的回答。 我目前正忙于另一个项目、下周我应该能够做一些测试。

    完成后,我会告诉您 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    我已经测试了  将 FS_DIG0.TX_LPF_BW 从0更改为3、但最好仍然为3。

    此外、我还看到 将 FS_CHP [5:0]设置为0x00、而不是默认值0x28有一些改进。

    但不幸的是,这还不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于这一点、我认为您必须有备用电源才能通过。 对于具有较少信道/更宽信道的系统、您可能会通过、因为 OBW 会移出限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试在50kHz 通道下、但仍不能正常工作。

    我可以使用另一个芯片代替 CC1120、它在869MHz@500mW 时具有更好的性能?