This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125调试

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1046879/cc1125-debuging-of-cc1125

器件型号:CC1125

您好:

根据下图所示的连接模式测量 cc1125的灵敏度需要哪种类型的射频发生器? 可以改用 cmw500吗? 如果可以替换它、是否需要使用特定的波形文件?

竞争产品已经测试了以下接收指标。 我们还需要为客户提供以下测试项目。 应如何测试这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我为此指派了一名专家。 他们会给您一些反馈。  

    此致、
    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望测量的灵敏度级别是多少? 即 Rx 链路或实际灵敏度水平测量。

    一种选择是将另一个无线电用作发送器单元、使用固定衰减器、您可以测量传导灵敏度。 这通常要求 Rx 单元位于屏蔽环境中、否则当传导衰减非常高(60-80dB)时、仍然可以通过有害发射建立链路。

    如果使用信号发生器、则需要根据所选 PHY 构建和发送 Tx 数据包结构。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的客户端计划使用另一个 cc1125作为传输源来测试灵敏度、并设置 TX 方通过 SmartRF 软件发送的数据包长度和内容;但是、接收器使用 CMD 命令进行设置。 通过查阅手册、可以发现无法直接通过寄存器获取接收到的信号的数据包错误率、

    SmartRF 软件的接收接口可以直接看到数据包错误率和位错误率。 在这种情况下、如何获得数据包错误率或位错误率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望以何种精度测量灵敏度? 通过将 CC1125用作发送器、很难校准设置以提供准确的结果。 最好使用能够发送数据包的信号发生器。  

    无法从器件中读取数据包错误率。 您需要知道发送的数据包数量和要根据计算的接收数据包数量、这就是 SmartRF Studio 的功能。 Studio 期望您收到您键入的数据包数、并根据具有 CRC OK 的数据包数与预期的数据包数进行计算。