This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:输出到 Sharp 升压器和 UART

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1041982/lpstk-cc1352r-outputting-to-sharp-booster-and-uart

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

你(们)好

我正在尝试调试示例 rfWsnConcentrator 项目。

我有 一个 LPSTK-CC1352R、该器件连接了 Sharp Booster LCD 板和一个 Devbug Probe XDS110板、该板又连接到 PC USB。

该项目将节点数据输出到 LCD 屏幕和 UART。

我在 LCD 上看到输出、但没有任何内容会传递到 PC (但当我在其中连接示波器时、我确实会在 Tx 引脚上看到信号)。

当我改用 CC1352R launchpad 时、同一项目也能成功运行。

我的设置阻止 LPSTK-CC1352R 数据传递到 PC 是什么问题...它与 XDS110板有关吗?

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何连接获得 UART 连接所需的 RxD 和 TXD 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊… 我的大脑是死的… 我认为 Rx/Tx 是通过连接 的 XDS110路由的,就像在 cc1352R launchpad 上一样....我现在意识到了我的错误-很明显它不是通过 XDS110路由-当我直接连接到 DIO12/13引脚时它工作正常。