请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 主题中讨论的其他器件: CC1352R
你(们)好
我正在尝试调试示例 rfWsnConcentrator 项目。
我有 一个 LPSTK-CC1352R、该器件连接了 Sharp Booster LCD 板和一个 Devbug Probe XDS110板、该板又连接到 PC USB。
该项目将节点数据输出到 LCD 屏幕和 UART。
我在 LCD 上看到输出、但没有任何内容会传递到 PC (但当我在其中连接示波器时、我确实会在 Tx 引脚上看到信号)。
当我改用 CC1352R launchpad 时、同一项目也能成功运行。
我的设置阻止 LPSTK-CC1352R 数据传递到 PC 是什么问题...它与 XDS110板有关吗?
Moshe