请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 我的器件以915MHz 的频率进行发送/接收、同时使用 BLE。 但是、为了符合 FCC 和802.15.4规范、我需要执行一些跳频/信道。 我看到15.4堆栈内置了跳频功能、但由于我需要在同一器 件上发送和接收、我很遗憾无法使用该堆栈。。。所以我使用的是 EasyLink (主要基于我在本问题中提到的示例)。
是否有一个我可以查看的跳频示例或一种利用15.4堆栈 FH API 的方法、因为源代码似乎不可用? 我是否需要创建自己的跳频实现?