This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用 EasyLink 实现的频率/通道跳频

Guru**** 2551230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1041812/cc1352r-frequency-channel-hopping-with-easylink

器件型号:CC1352R

我的器件以915MHz 的频率进行发送/接收、同时使用 BLE。 但是、为了符合 FCC 和802.15.4规范、我需要执行一些跳频/信道。 我看到15.4堆栈内置了跳频功能、但由于我需要在同一器 件上发送和接收、我很遗憾无法使用该堆栈。。。所以我使用的是 EasyLink (主要基于我在本问题中提到的示例)。

是否有一个我可以查看的跳频示例或一种利用15.4堆栈 FH API 的方法、因为源代码似乎不可用? 我是否需要创建自己的跳频实现?