This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:FCC:请告诉我您的想法、我应该关心什么

Guru**** 2394205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1041644/cc1120-fcc-please-give-me-your-thoughts-what-i-should-care-about

器件型号:CC1120

您好!

使用 CC112x (TI 标准原理图中的434MHz 频段)自 EMEA 多年以来、我没有遇到任何问题、可以根据有关射频模块的 ENxxx 规则标记 CE。
这些模块以默认的'sily'模式运行、就像调制解调器一样:最大值 4kHz 数据信号为接收器调制 GFSK RF <->、反之亦然。

现在、一位客户希望我们使用 Part90移动陆地460Mhz 频段来获得 FCC。 这意味着我们将通过美国法院获得 FCC 标记、客户将在其电子产品上声明"包含 FCC part90器件"。

我在这个过程中已经很远了、并大致了解了美国将要衡量的方面:

使用 TIA/EIA 603作为指南的必要测试:

2.1046 (RSS-GEN 6.12和 RSS-119)        射频传导 PoUT

2.1047                                                                调制特性

2.1049 (RSS-GEN 6.7和 RSS-119)          占用带宽

2.1051 (RSS-GEN 6.13和 RSS-119)       天线传导杂散发射

2.1053 (RSS-GEN 6.13和 RSS-119)        杂散辐射的场强

2.1055 (RSS-GEN 6.11和 RSS-119)       频率稳定性(过压和过热)

我认为与红色的 EN300.220相比、这并不是什么大问题。 但是、我获得了 ANSI C63.26文档、通读了它、现在我不确定这是否是一个问题。

这是一份非常大的文件、其中包含非常深入的法规、例如关于瞬态测量的法规、超出了类似的 CE 部分。

我的问题:如果我在 CE 内没有问题、并且使用了 TI 默认设置、我是否必须浏览所有这些文档、或者这样一个模块是否只通过 FCC 测试?

Thx。 提前了很多时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ETSI 和 FCC 是两种不同的标准、侧重于略有不同的方面。  这意味着通过其中一个设计的设计不会自动与另一个设计一致。  

    我已经查看了第90部分中的 TX 掩码、但未了解其余要求。 我在大多数情况下查看了第15部分。 通常、我会查看 https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I 以获取概述、如果不清楚、请参阅其他可用的文档。 换言之,首先阅读提供最佳概述的文档和段落。 实验室是否向您指出了您当前正在查看的文档? 实验室应了解他们需要进行测试的内容、并希望能够获得有关您需要测试哪些内容以进行预合规性测试的指南。