您好!
使用 CC112x (TI 标准原理图中的434MHz 频段)自 EMEA 多年以来、我没有遇到任何问题、可以根据有关射频模块的 ENxxx 规则标记 CE。
这些模块以默认的'sily'模式运行、就像调制解调器一样:最大值 4kHz 数据信号为接收器调制 GFSK RF <->、反之亦然。
现在、一位客户希望我们使用 Part90移动陆地460Mhz 频段来获得 FCC。 这意味着我们将通过美国法院获得 FCC 标记、客户将在其电子产品上声明"包含 FCC part90器件"。
我在这个过程中已经很远了、并大致了解了美国将要衡量的方面:
使用 TIA/EIA 603作为指南的必要测试:
2.1046 (RSS-GEN 6.12和 RSS-119) 射频传导 PoUT
2.1047 调制特性
2.1049 (RSS-GEN 6.7和 RSS-119) 占用带宽
2.1051 (RSS-GEN 6.13和 RSS-119) 天线传导杂散发射
2.1053 (RSS-GEN 6.13和 RSS-119) 杂散辐射的场强
2.1055 (RSS-GEN 6.11和 RSS-119) 频率稳定性(过压和过热)
我认为与红色的 EN300.220相比、这并不是什么大问题。 但是、我获得了 ANSI C63.26文档、通读了它、现在我不确定这是否是一个问题。
这是一份非常大的文件、其中包含非常深入的法规、例如关于瞬态测量的法规、超出了类似的 CE 部分。
我的问题:如果我在 CE 内没有问题、并且使用了 TI 默认设置、我是否必须浏览所有这些文档、或者这样一个模块是否只通过 FCC 测试?
Thx。 提前了很多时间