This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:收集器使用的确切频率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015144/cc1352r-exact-frequency-that-collector-uses

器件型号:CC1352R

您好!

我在 SDK 4.4中使用 TI 15.4堆栈收集器示例、

1.如果 PHY_ID 为3 (868MHz)、我对收集器使用的频率有疑问?

如果默认通道为0、则使用的频率是多少

如下链接所示

http://software-dl.ti.com/simplelink/esd/ti15.4stack_linux_x64/2.03.00.06/exports/docs/ti154stack-users-guide/ti154stack/example-applications.html

每个频带中可用的通道编号如下:

  • 902至928MHz (50kbps):0至128、例如何时  CONFIG_PHY_ID = APIMAC_STD_US_915_PHY_1
  • 863至870MHz (50kbps):0至33、例如何时  CONFIG_PHY_ID = APIMAC_STD_ETSI_863_PHY_3
  • 433至434MHz (50kbps):0至6、例如何时  CONFIG_PHY_ID = APIMAC_GENERIC_CHINA_433_PHY_128

数据速率为50Kbps

带宽为200kHz

因此 、我认为具有 PHY_ID 3 (868MHz)的 CC1352集电极使用34个通道(0-33)

通道0 - 863.125

通道1 - 863.325

通道2 - 863.525

通道33- 869.925

我的理解是否正确?

如果使用了 PHY_ID 3和通道0、示例程序使用的频率是多少

2.我还询问了有关 CONFIG_CHANGE_PAGE 的另一个问题、如果值为9、  则 CONFIG_CHANGE_PAGE 用作  9时使用的频率是多少

请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些可能有用的信息:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/docs/ti154stack/html/ti154stack/ti154stack-overview.html#data-rate-and-phy

    [引用 userid="463829" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015144/cc1352r-exact-frequency-that-collector-uses "]

    因此 、我认为具有 PHY_ID 3 (868MHz)的 CC1352集电极使用34个通道(0-33)

    通道0 - 863.125

    通道1 - 863.325

    通道2 - 863.525

    通道33- 869.925

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    对于 PHY ID 3,您可以看到信道间隔,即200KHz (或0.200MHz)--您的理解在这里是正确的。

    [引用 userid="463829" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015144/cc1352r-exact-frequency-that-collector-uses "]使用 PHY_ID 3和通道0时示例程序使用的频率是多少[/quot]

    如您所述、它是863.125MHz (对于 PHY ID 3和通道0)。

    [引用 userid="463829" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015144/cc1352r-exact-frequency-that-collector-uses ]2. 我还询问了有关 CONFIG_CHANGE_PAGE 的另一个问题、如果值为9、  则 CONFIG_CHANGE_PAGE 用作  9时使用的频率是多少

    对于渠道页面、请参阅以下相关文章: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/559374/what-is-the-channel-page-in-config_channel_page-in-config-h-of-the-sensor-example-project-for-the-ti-15-4-stack-hi-hi

    我建议重点关注 PHY ID +通道#以确定频率。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toby Pan、

    我们实际上在固件中启用了8个通道,当我们在 CE 认证中测试固件时,我们可以在试验箱中获得867.9的频率,这是怎么可能的?

    CH0=863.125MHz

    CH0=863.325MHz  

    CH1=863.525 MHz

    CH2=863.725 MHz

    CH3=863.925 MHz

    Ch4 = 864.125 MHz

    通道5=864.325MHz  

    通道6=864.525 MHz

    CH7=864.725 MHz

    2.我 没有得到任何澄清  2.我还询问了有关 CONFIG_CHANGE_PAGE 的另一个问题、如果值为9、  则 CONFIG_CHANGE_PAGE 用作  9时使用的频率是多少

    您能详细解释一下它代表了什么吗?

    此外、

    3.例如,编程如何实现 868MHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463829" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015144/cc1352r-exact-frequency-that-collector-uses/3753505 #3753505]1. 我们实际上在固件中启用了8个通道、当我们在 CE 认证中测试固件时、我们能够在试验箱中获得867.9的频率、这是怎么可能的?[/引述]

    您可以共享 ti_154stack_config.h 文件吗?
    具体而言、是  CONFIG_CHANGE_MASK 和  CONFIG_FH_CHANGE_MASK。

    您使用哪种模式(跳频? 信标? 非信标?)?

    867.9MHz 频率的功耗是多少(您能否共享频谱分析仪快照)?
    如果它处于您正在运行的特定测试的功率范围内、则不应担心。

    [引用 userid="463829" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015144/cc1352r-exact-frequency-that-collector-uses/3753505 #3753505"]

    2.我 没有得到任何澄清  2.我还询问了有关 CONFIG_CHANGE_PAGE 的另一个问题、如果值为9、  则 CONFIG_CHANGE_PAGE 用作  9时使用的频率是多少

    您能详细解释一下它代表了什么吗?

    [/报价]

    引用自802.15.4-2015规范:
    "通道第9页用于指定标准定义的 PHY 操作模式、
    第10页的通道用于指示 Sun FSK 通用 PHY 模式。"

    换言之、没有与给定通道页面相关联的单个频率。 相反、有一系列支持的频率及其各自的调制方案。
    有关更多详细信息,请参阅 802.15.4g-2012图64a 中的表格: https://ieeexplore.ieee.org/document/6190698

    为了确定频率、数据速率等、我建议坚持下面列出的 PHY ID: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/docs/ti154stack/html/ti154stack/ti154stack-overview.html#data-rate-and-phy

    [引用 userid="463829" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1015144/cc1352r-exact-frequency-that-collector-uses/3753505 #3753505]3. 例如、编程如何实现 868MHz 频率?[/QUERP]

    这需要通过 Chan0 + chanSpace*x 的公式来实现,其中 x 是一个在 PHY ID 范围内的通道。

    例如、如果使用 PHY ID 3、CHAN0 =  863.125MHz、CHANSpacing = 0.2MHz ->通道25将最接近868MHz 的868.125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tony Pan、

     我们现在在固件中的收集器和传感器中仅选择了4个通道、当我们在 CE 认证中测试固件时、我们能够在试验箱中获得868.131的频率、这是怎么可能的?

    CH0=863.325MHz  

    CH1=863.525 MHz

    CH2=863.725 MHz

    CH3=863.925 MHz

    下面是认证人员的回复。

    "正如我们到目前为止讨论的、产品的无线电传输不受频带 X 的频带边缘频率(即868MHz)的限制、它至少应偏移= OCW * 0.5  

    我们测量了24kHz OCW、在本例中、允许的工作通道不得大于=(868MHz–24kHz /2)=  867.988MHz 附加今天测量的图表、显示产品正在随机传输、且不受频带边缘频率的限制;  

    针对这种情况的推荐解决方案是将 TX 通道冻结在 867.988 MHz "

    如果您可以在图像中看到传感器向收集器传输数据时的频率为868.131MHz (@M1)。

    在这里、我们测量的是内腔内传感器的频率、而集电极位于内腔外。

    问题可能出在哪呢? 默认情况下、代码中的频率(通道0-863.125MHz)未被传输?

      天线是获得该频率的原因吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    cc1352 Launchpad 具有数据包监听器固件、 我们使用  传感器和收集器固件测试了我们的硬件

    我们可以使用通道0捕获的数据包 、频率也是863.125MHz、其中集电极和传感器都是 communicating.e2e.ti.com/.../IMG_2D00_20210715_2D00_WA0001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您测量频谱(868.131 MHz)上显示的内容时、确切使用了哪个 FW?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用的固件是示例收集器和传感器固件、附带以下配置文件。

    /******************************************************************************
     DO NOT EDIT - This file is generated by the SysConfig tool.
     @file ti_154stack_config.h
    
     @brief TI-15.4 Stack configuration parameters for Collector applications
    
     *****************************************************************************/
    #ifndef TI_154STACK_CONFIG_H
    #define TI_154STACK_CONFIG_H
    
    /******************************************************************************
     Includes
     *****************************************************************************/
    #include "api_mac.h"
    #include "ti_154stack_features.h"
    
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    {
    #endif
    
    /*! Setting for phy ID */
    #define CONFIG_PHY_ID                   APIMAC_STD_ETSI_863_PHY_3
    
    /*! Setting for channel page */
    #define CONFIG_CHANNEL_PAGE             APIMAC_CHANNEL_PAGE_9
    
    /* ! Value for transmit power in dBm */
    #define CONFIG_TRANSMIT_POWER           12
    
    /*! Frequency hopping mode enabled */
    #define CONFIG_FH_ENABLE                false
    
    #define CONFIG_SECURE true     
    #define CONFIG_PAN_ID 0xFFFF     
    /* Unused CONFIG_SCAN_BACKOFF_INTERVAL generated for code compilation */
    #define CONFIG_SCAN_BACKOFF_INTERVAL 5000     
    /* Unused CONFIG_ORPHAN_BACKOFF_INTERVAL generated for code compilation */
    #define CONFIG_ORPHAN_BACKOFF_INTERVAL 300000     
    #define CONFIG_MIN_BE 3     
    #define CONFIG_MAX_BE 5     
    #define CONFIG_SCAN_DURATION 5     
    
    #define KEY_TABLE_DEFAULT_KEY { 0x12,0x34,0x56,0x78,0x9A,0xBC,0xDE,0xF0, \
                       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }
    
    #define CONFIG_CHANNEL_MASK    { 0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, \
                              0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, \
                             0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }
    
    /* Unused CONFIG_FH_CHANNEL_MASK generated for code compilation */
    #define CONFIG_FH_CHANNEL_MASK    { 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, \
                              0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, \
                             0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF }
    
    /* Unused FH_ASYNC_CHANNEL_MASK generated for code compilation */
    #define FH_ASYNC_CHANNEL_MASK    { 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, \
                              0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, \
                             0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF }
    
    #define CONFIG_POLLING_INTERVAL 2000     
    #define CONFIG_REPORTING_INTERVAL 3000     
    /* Unused CONFIG_FH_NETNAME generated for code compilation */
    #define CONFIG_FH_NETNAME {"FHTest"}     
    #define CONFIG_MAX_DEVICES 100     
    #define CONFIG_MAC_BEACON_ORDER 15     
    #define CONFIG_MAC_SUPERFRAME_ORDER 15     
    #define TRACKING_DELAY_TIME 0     
    /* Unused FH_BROADCAST_INTERVAL generated for code compilation */
    #define FH_BROADCAST_INTERVAL 10000     
    /* Unused FH_BROADCAST_DWELL_TIME generated for code compilation */
    #define FH_BROADCAST_DWELL_TIME 100     
    #define CERTIFICATION_TEST_MODE false     
    
    
    
    #ifdef __cplusplus
    }
    #endif
    
    #endif /* TI_154STACK_CONFIG_H */
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    该测试是在-30度进行的? 该温度是否会影响射频频率? 在正常温度和高于正常温度时、仅当极端温度下、我们的器件 以频率误差(868.13)传输数据时才会出现频率误差、例如867.9 ((868MHz–24kHz /2))

    您能否解释一下导致频率变化超出配置文件的可能原因。 是否有任何方法可以通过软件/硬件来处理这些情况?

    为供您参考、我附上了一封转发的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想重新创建您看到的内容。  

    如果我理解上述内容、我需要闪存

    - collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    - sensor_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    并设置:

    然后将连接到频谱的天线放置在两个 Launchpad 旁边并观察频率。

    到目前为止、我的理解是否正确?  

    我如何从这里复制您的结果、我应该在哪个温度下读取哪种频率?

    基于这一点、我们希望能够找出导致这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您的理解是正确的。

    在室温下、当从传感器传输数据时 、观察到的频率为867.9。

    在-30度温度下、  当从传感器传输数据时 、观察到的频率为868.13、下面的波形显示了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在室温下、通道4的预期频率为863.915MHz、我得到:

    传感器/收集器 UART 输出如下所示:

    不确定在通道4上运行时如何获得868MHz 的信号。