您好!
我在 SDK 4.4中使用 TI 15.4堆栈收集器示例、
1.如果 PHY_ID 为3 (868MHz)、我对收集器使用的频率有疑问?
如果默认通道为0、则使用的频率是多少
如下链接所示
每个频带中可用的通道编号如下:
- 902至928MHz (50kbps):0至128、例如何时
CONFIG_PHY_ID = APIMAC_STD_US_915_PHY_1 - 863至870MHz (50kbps):0至33、例如何时
CONFIG_PHY_ID = APIMAC_STD_ETSI_863_PHY_3 - 433至434MHz (50kbps):0至6、例如何时
CONFIG_PHY_ID = APIMAC_GENERIC_CHINA_433_PHY_128
数据速率为50Kbps
带宽为200kHz
因此 、我认为具有 PHY_ID 3 (868MHz)的 CC1352集电极使用34个通道(0-33)
通道0 - 863.125
通道1 - 863.325
通道2 - 863.525
。
。
通道33- 869.925
我的理解是否正确?
如果使用了 PHY_ID 3和通道0、示例程序使用的频率是多少
2.我还询问了有关 CONFIG_CHANGE_PAGE 的另一个问题、如果值为9、 则 CONFIG_CHANGE_PAGE 用作 9时使用的频率是多少
请尽快回复。