This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在 CC1352P 上设置20dBm

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1018839/cc1352p-how-to-set-20dbm-on-cc1352p

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、我使用 CC1352P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48传感器示例测试低于1GHz、如下所示:

CC1352P 可以使用20dBm 的 TX 功率、如下所示:

但是、在本示例的 syscfg 中、最多只有14dBm、如下所示:

如何设置20dBm? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用 CC1352P-2 Launchpad。 此 Launchpad 配置为具有适用于2.4GHz 的20dBm PA、并相应地设置了 SysConfig。 如果要在此 Launchpad 上使用20dBm 功率、必须选择2.4GHz 上的示例/设置、才能选择此输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我想使用20dBm 低于1G、我应该使用哪个示例以及哪个 Launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此页 :https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P

    如果您希望868MHz/915MHz 频带上的功率高达20dBm、则必须选择 LAUNCHXL-CC1352P1。

    如果您选择任何射频示例并选择此 Launchpad、则应能够设置20dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    这是 CC1352P1_Launchpad 传感器示例 syscfg

    TX 功率为20dBm。

    功率值在0到20之间是连续的、那么高功率和正常功率之间的阈值功率值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "正常 PA 可提供高达12.5dBm 的功率(无升压)。 从从 SmartRF Studio 导出的设置中可以看到、20dBm PA 的使用范围为13dBm:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。