Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1125, CC1120, CC1200
主题中讨论的其他部件:CC1190、 CC1120、 CC1200
您好!
我们已根据您的提示和示例(非常感谢 TI)开发了采用 CC1125+CC1190的定制电路板、该电路板在915MHz 范围内工作完美(经过美洲认证)。
现在、我们已经收到了在日本使用该板的建议、但研究了日本的 ISM 频带范围、我发现我们需要在920MHz 及更高的频率范围内工作(并对其进行重新认证)。
我们是否可以在不更改组件的情况下使用相同的板? 或者是否需要更改与从868到915MHz 的更改相同的组件? 即使在最坏的情况下、是否需要更改设计?
提前非常感谢!
BR、
Luis