This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:专为915MHz 设计的定制板可在日本用于920MHz?

Guru**** 2814185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1125, CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1018471/cc1125-custom-board-designed-for-915mhz-could-be-used-for-920mhz-in-japan

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他部件:CC1190CC1120CC1200

您好!

我们已根据您的提示和示例(非常感谢 TI)开发了采用 CC1125+CC1190的定制电路板、该电路板在915MHz 范围内工作完美(经过美洲认证)。

现在、我们已经收到了在日本使用该板的建议、但研究了日本的 ISM 频带范围、我发现我们需要在920MHz 及更高的频率范围内工作(并对其进行重新认证)。

我们是否可以在不更改组件的情况下使用相同的板? 或者是否需要更改与从868到915MHz 的更改相同的组件? 即使在最坏的情况下、是否需要更改设计?

提前非常感谢!

BR、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有弄错、则 T-108的要求为-30dBm、两者均为2。 和3. 谐波。 这与 ETSI 相同。 869.5MHz 的 CC1120 + CC1190参考设计具有两个陷波以衰减2。 谐波足够大。 由于您希望在920频带的某些通道中运行、您可能需要移动一些陷波以衰减2。 新频率的谐波。 其余无源器件无需更改。  

    对于 SAW 滤波器:由于此频带中的最大输出功率为24dBm、因此可能不需要 SAW 滤波器。 为 SAW 滤波器使用占位符、但首先测试不使用、以查看是否足够。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应、之三

    我恐怕我的英语不是太好,不能理解一些话。 您对"两个陷波"有何看法?  

    我一直在阅读您的文档"AN126- Using the CC1200 under ARIB STD T108"并查看原理图 CC1200EM 920、我发现它与 CC112x+CC1190的原理图非常相似 、更改了一些电容器和电感器值、 当然还有前端 CC1190的使用。

    因此、更改(移动)陷波并查看 SAW 滤波器在 TX/RX 上的工作方式、我可以使用相同的设计吗?

    再次感谢您的帮助、ter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "AN126 -在 ARIB STD T108下使用 CC1200 "仅概述了一些不同 CC1200设计的性能。 这与您的情况无关、因为性能由 CC1190器件设置。  

    您应该从以下内容开始 :https://www.ti.com/lit/pdf/tidr235 、但您需要将红色框中的组件值调整为您要在以下频段中操作的频带:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于915MHz 频率、红色框上标注的组件未安装。 请原谅我利用您的知识、之三、但您认为我在920MHZ 时还能保持这种状态吗?

    我必须认识到、我不具备射频知识和重新计算无线电电路的工具。 实际上、我会接受您的设计、并在我们的所有无线电设计中遵循您的所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望根据 T-108进行操作、则必须能够重新计算并执行多项测试、以调整和验证设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    谢谢、ter。