This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:具有高速模式(4Mbps)@ 433MHz 的 CC1310

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1134290/cc1310-cc1310-with-highspeed-mode-4-mbps-433mhz

器件型号:CC1310

您好!

是否可以使用具有高速模式(4Mbps)@ 433MHz 的 CC1310? 如果是、如何实现这一点? 我在 SmartRFStudio 中看到不支持高速模式的原因是什么? 如果我不能使用高速模式@ 433MHZ、可实现的最大数据速率是多少?

有没有教程可以将高速模式调整为示例 rfPacketx? 我知道 HSMode 与 fPacketErrorRate 搭配使用、但我不知道将这两个示例结合在一起的最佳方法是什么。 在我看来、最简单的方法是从 smartRFStudio 导出 HSMode 的参数、然后将 SmartRF_SETTINGS 集成到我的项目中。 但我无法在 SmartStudioRF 中设置4000kbps、因为我在这里得到了一个假标记。 如果有人能帮助我、我会很高兴。