请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 您好!
是否可以使用具有高速模式(4Mbps)@ 433MHz 的 CC1310? 如果是、如何实现这一点? 我在 SmartRFStudio 中看到不支持高速模式的原因是什么? 如果我不能使用高速模式@ 433MHZ、可实现的最大数据速率是多少?
有没有教程可以将高速模式调整为示例 rfPacketx? 我知道 HSMode 与 fPacketErrorRate 搭配使用、但我不知道将这两个示例结合在一起的最佳方法是什么。 在我看来、最简单的方法是从 smartRFStudio 导出 HSMode 的参数、然后将 SmartRF_SETTINGS 集成到我的项目中。 但我无法在 SmartStudioRF 中设置4000kbps、因为我在这里得到了一个假标记。 如果有人能帮助我、我会很高兴。
?