This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:自动启动并在收集器启动时设置允许加入

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1137806/cc1352p-auto-start-and-set-permit-join-on-when-collector-is-starting

器件型号:CC1352P

我正在为 TI15.4使用 AUTO_START stack.Network、当我启动收集器时会自动打开。 但我无法自动设置"允许加入"。 我该如何为我提供帮助?

if(CONFIG_AUTO_START)
{
/* Start the device */
Util_setEvent(&Collector_events, COLLECTOR_START_EVT);
}

我将上述代码更改为:

if(CONFIG_AUTO_START)
{
/* Start the device */
    Util_setEvent(&Collector_events, COLLECTOR_START_EVT);
    /*Set permit join on*/
    Util_setEvent(&Collector_events, COLLECTOR_OPEN_NWK_EVT);
}

当我这么做时、传感器从 AUTO_START 开始、但传感器无法加入收集器。

我们如何解决这个问题?

SDK 版本为6.20.00.29。

CCS 版本为12.0.00009。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mucahit、  

    您能否调试代码、放置断点并检查代码是否实际到达 CSF_openNWK();在 Collector_Process 中调用?

    它是用于打开网络的功能。

    此致、

    SID