请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 我正在为 TI15.4使用 AUTO_START stack.Network、当我启动收集器时会自动打开。 但我无法自动设置"允许加入"。 我该如何为我提供帮助?
if(CONFIG_AUTO_START)
{
/* Start the device */
Util_setEvent(&Collector_events, COLLECTOR_START_EVT);
}
我将上述代码更改为:
if(CONFIG_AUTO_START)
{
/* Start the device */
Util_setEvent(&Collector_events, COLLECTOR_START_EVT);
/*Set permit join on*/
Util_setEvent(&Collector_events, COLLECTOR_OPEN_NWK_EVT);
}
当我这么做时、传感器从 AUTO_START 开始、但传感器无法加入收集器。
我们如何解决这个问题?
SDK 版本为6.20.00.29。
CCS 版本为12.0.00009。