This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:如何减少干扰

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1028736/cc1125-how-to-reduce-interference

器件型号:CC1125

您好!  

我需要有关干扰的建议。

我的客户电路板上有两个 CC1125、如下所示。

一个与传感器通信、另一个与一个板上的中继器通信。

两者之间不会相互通信。

CC1125s 使用相同的频率带宽但不同的通道。

当一个发送数据时、另一个通过干扰接收虚拟数据。

在下面的示波器波形中、黄色圆圈是正常数据、红色圆圈是 虚拟 数据。

是否有任何方法可以在不更改硬件的情况下解决 CC1125设置的此问题?

每个器件的 GND 被隔离。

下面是射频参数。

// CC1125射频参数

//通道间距= 12.5kHz

//载波频率= 447.2625MHz (ch=0)

// XTAL 频率= 4.8ksps

//符号速率= 4.8ksps

//比特率= 4.8ksps

// RX 滤波器带宽= 9.615385kHz

//调制格式= 2-GFSK

//偏差= 1.597404kHz

// TX 功率= 10dBm

//曼彻斯特使能= false

// PA 斜升= false

// Whitening = false

//性能模式=高性能

//数据包长度模式=变量

//地址配置=无地址检查。

//数据包长度= 255

//设备地址= 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除了在不同的信道中操作外、您是否能够对两个对讲机使用不同的同步字?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程。