主题中讨论的其他器件:CC1350
大家好、
请帮助 客户 解决 下面的 EVM CC1350launchpad 问题、谢谢。
----------------
问题是:在 EasyLink 网络处理器例程任务4的任务7中使用 CC1350launchpad。 您应该单击"TX"选项卡上的"开始"按钮以发送数据。 但事实证明"开始"按钮被阻止。 为什么是这样?
B.R.
Eric
CSC 团队
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助 客户 解决 下面的 EVM CC1350launchpad 问题、谢谢。
----------------
问题是:在 EasyLink 网络处理器例程任务4的任务7中使用 CC1350launchpad。 您应该单击"TX"选项卡上的"开始"按钮以发送数据。 但事实证明"开始"按钮被阻止。 为什么是这样?
B.R.
Eric
CSC 团队
您好、Marie、
感谢您的反馈、请参阅附件以了解 客户的响应。
e2e.ti.com/.../SmartRF-Studio-_2D002D002D002D002D00_Tera-Term.docx
B.R.
Eric
尊敬的 Eric:
从屏幕截图中、我可以看到他们有两个连接到笔记本电脑的 LaunchPad。 在屏幕截图1中、他们已将第一个 LP (L400A36F)设置为 Tx 模式。 另一个 LP 正在运行 EasyLink NWP 示例。 他们说他们无法在 EasyLink NWP 示例上接收任何数据包。
您能让他们仔细检查两侧的射频参数吗? 任务4的步骤6对此进行了说明。
谢谢、
玛丽·H.
您好、Marie、
感谢您的反馈。 设备已重置、重试仍然失败。 有关相关信息、请参阅附件。
e2e.ti.com/.../EasyLinkPER-test-_2800_2_2900_.docx
B.R.
Eric
尊敬的 Eric:
1) 1)您能否再次检查它们是否在 TX 侧之前启动了 RX 侧?
2) 2)我假设两侧都运行相同的应用程序映像、因此射频设置应相同。
3) 3)请注意、该示例使用十六进制表示法。 0x63 coresponds 发送到100个数据包。 接收到0x27对应于39个数据包。
4) 4)它们之所以会遇到数据包错误、一个原因是存在大量射频噪声。
谢谢、
玛丽·H.
您好、Marie、
感谢您的反馈、请参阅附件以了解 客户的响应。
e2e.ti.com/.../EasyLinkPER-test1.docx
B.R.
Eric
尊敬的 Eric:
1) 1)作为简单的测试、您是否可以要求他们重置两个器件并重试? 这是为了排除与预期序列号相关的任何问题。
如果这不起作用、我想尝试在我的身边重现。 为此、我需要以下资源:
a)他们使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13x0 SDK?
B)他们使用的是哪个 PHY、请向我发送完整的 Smart RF 设置文件。
c)他们是否对 EasyLink NWP 示例项目进行了任何更改?
谢谢、
玛丽·H.
您好、Marie、
感谢您的反馈。 设备已重置、重试仍然失败。 有关相关信息、请参阅附件。
e2e.ti.com/.../EasyLinkPER-test0.docx
B.R.
Eric