This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:有关使用 LAUNCHXL-CC1350 GUI 的问题

Guru**** 2517420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1030062/launchxl-cc1350-issue-about-the-use-of-launchxl-cc1350-gui

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好、

请帮助 客户 解决 下面的 EVM CC1350launchpad 问题、谢谢。

----------------

问题是:在 EasyLink 网络处理器例程任务4的任务7中使用 CC1350launchpad。  您应该单击"TX"选项卡上的"开始"按钮以发送数据。  但事实证明"开始"按钮被阻止。  为什么是这样?

B.R.

Eric

CSC 团队  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    看起来他们已经打开了 SmartRF Studio 的 CC1350视图、但 SmartRF Studio 无法连接到 LaunchPad。 您能否让他们仔细检查任务4、步骤4?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已检查并重试任务4 -步骤6。 启动仍被阻止。 我不知道问题在哪里。
    此外、我看到 TI 例程第6步中的"开始"似乎被阻止(请参阅随附的图)。 他是如何开始执行第7步的?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在屏幕截图的最上面一行中、显示设备已脱机。 这意味着 Smart RF Studio 无法连接到 LaunchPad。  

    您能否在打开 SmartRF Studio 时再次检查 LP 是否显示在器件列表中?

    您能否在 Windows 设备管理器中再次检查 LaunchPad 是否显示在 COM 端口中?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的反馈、请参阅附件以了解 客户的响应。

    e2e.ti.com/.../SmartRF-Studio-_2D002D002D002D002D00_Tera-Term.docx

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    从屏幕截图中、我可以看到他们有两个连接到笔记本电脑的 LaunchPad。 在屏幕截图1中、他们已将第一个 LP (L400A36F)设置为 Tx 模式。 另一个 LP 正在运行 EasyLink NWP 示例。 他们说他们无法在 EasyLink NWP 示例上接收任何数据包。

    您能让他们仔细检查两侧的射频参数吗? 任务4的步骤6对此进行了说明。  

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的反馈。  设备已重置、重试仍然失败。 有关相关信息、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../EasyLinkPER-test-_2800_2_2900_.docx

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1) 1)您能否再次检查它们是否在 TX 侧之前启动了 RX 侧?

    2) 2)我假设两侧都运行相同的应用程序映像、因此射频设置应相同。

    3) 3)请注意、该示例使用十六进制表示法。 0x63 coresponds 发送到100个数据包。 接收到0x27对应于39个数据包。

    4) 4)它们之所以会遇到数据包错误、一个原因是存在大量射频噪声。  

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的反馈、请参阅附件以了解 客户的响应。

    e2e.ti.com/.../EasyLinkPER-test1.docx

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1) 1)作为简单的测试、您是否可以要求他们重置两个器件并重试? 这是为了排除与预期序列号相关的任何问题。

    如果这不起作用、我想尝试在我的身边重现。 为此、我需要以下资源:

    a)他们使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13x0 SDK?

    B)他们使用的是哪个 PHY、请向我发送完整的 Smart RF 设置文件。

    c)他们是否对 EasyLink NWP 示例项目进行了任何更改?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的反馈。  设备已重置、重试仍然失败。 有关相关信息、请参阅附件

    e2e.ti.com/.../EasyLinkPER-test0.docx

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否让他们向我发送他们使用的特定命令(以及他们是否对 SW 示例进行了任何更改)?

    谢谢

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的反馈。

    特定命令意味着什么命令?
    此外、我没有对软件示例进行任何更改!  

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我刚刚测试了数据包错误率测试。 我能够毫无问题地发送和接收100个数据包。  

    由于我无法重现问题、我不知道为什么他们的设置失败。

    谢谢、

    玛丽·H.