Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、
您好、查姆斯、
当我们尝试使用 rfListenBeforeTalk _CC1312R1 和 rfPacketRX_CC1312R1时、 它们在 CC1312LP 和客户电路板上都能正常工作。


但是、当我们尝试使用 Wi-SUN 示例时、它们仅适用于 CC1312LP、而不适用于客户的电路板。


请告知我们应该检查和/或更改什么。
此致、
Kien Nguyen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、查姆斯、
当我们尝试使用 rfListenBeforeTalk _CC1312R1 和 rfPacketRX_CC1312R1时、 它们在 CC1312LP 和客户电路板上都能正常工作。


但是、当我们尝试使用 Wi-SUN 示例时、它们仅适用于 CC1312LP、而不适用于客户的电路板。


请告知我们应该检查和/或更改什么。
此致、
Kien Nguyen
您好!
定制硬件实际上遵循了 LP 设计。
当我们尝试使用 ns_node 调试软件时、我们找到了以下内容。
uint8_t get_current_net_state(void)
{
protocol_interface_info_entry_t *cur;
cur = protocol_stack_interface_info_get(IF_6LoWPAN);
uint8_t curNetState = 0;
switch(cur->nwk_bootstrap_state)
{
case ER_IDLE:
curNetState = 0;
break;
case ER_ACTIVE_SCAN:
curNetState = 1;
break;
case ER_PANA_AUTH:
curNetState = 2;
break;
case ER_SCAN:
curNetState = 3;
break;
case ER_RPL_SCAN:
curNetState = 4;
break;
case ER_BOOTSRAP_DONE:
curNetState = 5;
break;
}
return(curNetState);
}
对于 LP、curNetState 的返回值为5、而定制板上的返回值为2。
这意味着什么?
此致、
Kien Nguyen