This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC112x 的 PA-config 令人困惑

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1029214/cc1120-pa-config-of-cc112x-confusing

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1125

你(们)好

长时间使用 CC112x、现在有一位老同事弹出:
PA 编程

通常、我们使用13dBm 的标准 PA 输出、但不考虑其+/- 1dB。
但是、现在我们有一位客户坚持11.5dBm、容差为+- 0.5dBm。

因此、这个"老同事"会弹出:在早期、我已经比较了 SmartRF 的 PA 输出、结果发现它与现实生活没有完全匹配。
因此我创建了自己的 PA_CFG2列表;遗憾的是、多年来 DVK 和 CC112x 系列似乎有所不同、因此我的列表不够准确、无法提供1dB 的总体容差窗口。

我的测量值(在434Mhz 连续频率下用于1120和1125的 DVK) TX 未调制)与它应该是什么相比较:

值(SRF dBm):  15      14     13    12      11       10     9       8
测量值:         13.6  13、1  12、7 12、2  11、56  10、8 10.3 9、5

您能确认我的测量结果吗? 这些器件是否稳定在数千个 CC112x 之上? 您是否会建议获得稳定的结果?
和:为什么最大15dBm 未实现 PA?

Thx。 提前了很多时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的结果低于预期。 使用 CC1120时、您应该能够实现15dBm、输出功率应该接近 SmartRF Studio。 为了实现+/- 0.5dBm 容差、您可能需要在生产线上进行校准、因为变化接近+/- 1dB。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    使用 TI EVK、我无法再做更多的事情来获得类似的结果。 如果我没有得到15dB (13.6)-可能是什么原因?

    电缆等不能由其他值导致、这些值在某种程度上接近。 如果是电缆/插头、则应注意所有值的损耗。

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、  

    您确定 已经在433MHz 上对此进行了测试吗? 我刚刚自己做了一些测试、在我测试的两块板上、915MHz 时为13.7dBm、868MHz 时为14.7dBm、433MHz 时为15.5dBm (一个适用于868/915MHz、另一个适用于433MHz)。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您使用什么电压进行测试?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    是的,我肯定使用了434Mhz (预设通用434MHz 窄带)。
    我使用 DVK 的 USB 电源-这应该提供足够的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该这样。 我现在在得到15.5dBm 时使用了该设置。 您能否使用万用表测量电压以验证电压是否正确?  

    -Smon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已在 TrxEB 的电源接头上设置跳线以使用 USB 供电?

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会检查并告知您。

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、
    Vcc 不足不是原因、我直接在3.3V 芯片上测量、即使在负载下也是如此。

    USB 电源也已设置。

    其他原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送您使用过的 SmartRF Studio 设置? (文件->保存 cfg)

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然:

    e2e.ti.com/.../434Mhz_2D00_15dBm.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我这里只有 CC1125板、因此无法直接使用该 cfg。 但是、设置似乎是正确的、我不知道为什么您会获得如此低的输出功率。 在868或915MHz 下运行时、您是否会获得类似的低功耗结果? 您是否可以访问您可以尝试使用的另一个频谱分析仪?  

    Simon