Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1125
你(们)好
长时间使用 CC112x、现在有一位老同事弹出:
PA 编程
通常、我们使用13dBm 的标准 PA 输出、但不考虑其+/- 1dB。
但是、现在我们有一位客户坚持11.5dBm、容差为+- 0.5dBm。
因此、这个"老同事"会弹出:在早期、我已经比较了 SmartRF 的 PA 输出、结果发现它与现实生活没有完全匹配。
因此我创建了自己的 PA_CFG2列表;遗憾的是、多年来 DVK 和 CC112x 系列似乎有所不同、因此我的列表不够准确、无法提供1dB 的总体容差窗口。
我的测量值(在434Mhz 连续频率下用于1120和1125的 DVK) TX 未调制)与它应该是什么相比较:
值(SRF dBm): 15 14 13 12 11 10 9 8
测量值: 13.6 13、1 12、7 12、2 11、56 10、8 10.3 9、5
您能确认我的测量结果吗? 这些器件是否稳定在数千个 CC112x 之上? 您是否会建议获得稳定的结果?
和:为什么最大15dBm 未实现 PA?
Thx。 提前了很多时间