主题中讨论的其他器件: CC3120、
你好。
我的新设计使用 CC1352R MCU 以及0900PC15A0036平衡-非平衡变压器来提供 BLE 和 UHF。 在进行 UHF 传导测量时、我注意到过多的功率从所需的通道泄漏到相邻的通道中。 具体而言、第二个相邻通道看起来是最糟糕的情况、会使 FCC 失效。 泄漏到相邻通道的信号看起来像所需的信号(几乎像所需信号的回波)。 无论我选择何种 UHF 通道、我都会看到同样的问题。 我已经尝试过915MHz、904MHz 和902MHz。 我在功率级别设置为0dBm 和5dBm 的情况下进行了测试、结果相同。 我的测试使用 TI 1352R 开发板、通过调试接头连接直接控制我的产品。 TI 1352R 开发板运行的是 Smart RF Studio 7版本2.21.0。 在测试过程中、我的产品还通过同一调试接头由 TI 1352开发板供电。
其他测试说明:
1.在我执行的辐射测试中也可能会出现此问题。
2.当我在独立模式下使用 TI 1352R 开发板(使用参考板上的 CC1352R 器件而不是产品上的 CC1352R 器件)时、不会出现此问题。
3. 本产品也有 wifi 模块(CC3120),但我们已验证该 wifi 部件在测试期间处于复位状态。