This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:UHF 功率泄漏到相邻通道中

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC3120, LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1025113/cc1352r-uhf-power-leaking-into-adjacent-channel

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC3120

你好。

我的新设计使用 CC1352R MCU 以及0900PC15A0036平衡-非平衡变压器来提供 BLE 和 UHF。 在进行 UHF 传导测量时、我注意到过多的功率从所需的通道泄漏到相邻的通道中。 具体而言、第二个相邻通道看起来是最糟糕的情况、会使 FCC 失效。 泄漏到相邻通道的信号看起来像所需的信号(几乎像所需信号的回波)。 无论我选择何种 UHF 通道、我都会看到同样的问题。 我已经尝试过915MHz、904MHz 和902MHz。  我在功率级别设置为0dBm 和5dBm 的情况下进行了测试、结果相同。 我的测试使用 TI 1352R 开发板、通过调试接头连接直接控制我的产品。 TI 1352R 开发板运行的是 Smart RF Studio 7版本2.21.0。 在测试过程中、我的产品还通过同一调试接头由 TI 1352开发板供电。

其他测试说明:

1.在我执行的辐射测试中也可能会出现此问题。

2.当我在独立模式下使用 TI 1352R 开发板(使用参考板上的 CC1352R 器件而不是产品上的 CC1352R 器件)时、不会出现此问题。

3. 本产品也有 wifi 模块(CC3120),但我们已验证该 wifi 部件在测试期间处于复位状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -只需确认:如果您更改数据速率/ phy、我假设标记2下的"信号"形状与标记2下所需信号的形状相同。  

    -我在图中看不到标记1和2之间的确切增量。 对于此 phy、默认 If 频率为250kHz。 如果您通过更改 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.intFreq 更改 IF 频率、标记之间的差值是否会根据 IF 频率设置发生变化?  

    -从布局图来看、CC1352R 上的接地可能不是最佳。 我建议通过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS 申请布局审核 、因为我怀疑布局上的某些内容会导致 if (?) 泄漏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您提供此信息。 我要为中心频率设置为868MHz 的传导测试附加其他 SmartRF 配置和频谱分析仪屏幕截图、以显示所需信号和不需要信号之间的增量。 我可以看到、所需信号的不良信号为~250kHz。 根据 CC1352R 技术参考、0x8000的 intFreq 设置对应于默认的 IF 频率。 此外、通过选择868MHz 和98kHz RX 滤波器带宽、默认 IF 频率应为250kHz。 我认为这一切都支持您的理论、即 IF 频率在传导输出中以某种方式出现、从而导致该不需要的信号。 我还添加了另一个更详细的布局剪切。 这是一个2层电路板、所有组件都位于顶部。 红色层是顶部、蓝色层是底部。 您可以看到、天线周围有一个较大的接地排除区域。 是否应减小此排除区域、或者是否认为接地问题更多地围绕 CC1352R? 您可以看到、三根射频天线非常靠近、但请务必注意、这些天线绝不会同时处于活动状态。 时分可确保任何时候只有1根天线处于活动状态。 您是否对 intFreq 参数的值有建议? 我将根据您的建议请求进行布局审核。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在设计2层电路板时、您需要非常小心射频前端组件与 CC1352R 的 GND 焊盘之间的 GND 返回路径。 我可以在第2层(蓝色层)上看到多条布线、它们有效地将射频前端 GND 与 GND 焊盘分离。 请查看 LPSTK-CC1352R 布局。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我们能够重新映射某些 GPIO 信号并改进射频区域的布局。 这不是理想的、但我认为这是我们可以最好地使用2层电路板。 希望这将改善在原始布局中观察到的 UHF 相邻信道噪声问题。 我附加了一个包含原始和新布局的文档以进行比较。 如果您对新布局有任何反馈、我将不胜感激。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传文档文件时遇到问题、因此将布局图像直接附加到此帖子:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这看起来要好得多。 射频前端现在具有一条到 CC1352R 焊盘的良好接地返回路径。 还应改进直流/直流布局。 应在底层制作一个从 DCDC 电容器到 CC1352R 焊盘的清晰 GND 返回贴片。  

    Simon