请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 您好!
该芯片是 CC1352R。
问题:
根据 swcu185第25.3.1.5段。 当 fractFreq 值更改为1时、频率偏移应为~ 15Hz。
当我们尝试更改频率、在0xEBA5 -> 0xEBA6和0xEBA7之间更改 fractFreq 时、频率变化不是15Hz。 变化范围为~ 330 - 350Hz。
此处随附的是频率分析仪的图片、可以看到这种变化。
CC1352R 的评估板与 RF Studio 配合使用。


这是一个 RF Studio 问题还是芯片内部的问题?
此致、
Ilian