This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:更改 fractFreg 值时的频移。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1024466/cc1352r-frequency-shift-when-change-the-fractfreg-value

器件型号:CC1352R

您好!

该芯片是 CC1352R。

问题:

根据 swcu185第25.3.1.5段。 当 fractFreq 值更改为1时、频率偏移应为~ 15Hz。

当我们尝试更改频率、在0xEBA5 -> 0xEBA6和0xEBA7之间更改 fractFreq 时、频率变化不是15Hz。 变化范围为~ 330 - 350Hz。

此处随附的是频率分析仪的图片、可以看到这种变化。

CC1352R 的评估板与 RF Studio 配合使用。

这是一个 RF Studio 问题还是芯片内部的问题?

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合成分辨率如所示

    (FREF/2^11)/(LODIV/2)

    其中、FREF 为4MHz、可从 SmartRF Studio 中找到所用频带的频率。

    如果您设置 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.CONFIG.bSynthNarrowBand = 1、则分辨率增加到:

    (FREF/2^15)/(LODIV/2)

    这意味着您将不会看到15Hz 的偏移、因为同步分辨率不允许这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    此致、

    Ilian