This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何将1310连接到 XDS110以使用 EnergyTrace

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1310, LAUNCHXL-CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034272/cc1310-how-to-connect-1310-to-xds110-to-use-energytrace

器件型号:CC1310
主题中讨论的其它部件:ENERGYTRACE、、

您好!

我使用的是不在 LaunchPad 上的1310。 它位于定制电路板上。

我正在通过 TI XDS110调试探针连接到 PC。

当我单击 EnergyTrace 时、会显示进度信息对话框、然后消失、但不会显示 EnergyTrace 窗口。

您能告诉我从 XDS110调试探针到1310使用 EnergyTrace 的最小连接集吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是哪种 XDS110调试探针?  这是 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U? 

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我要使用的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否完成了此处第3节中的所有步骤?  https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts=1631121372808&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDSEMU110-U 

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon。 我不知道这份文件。 我现在将对其进行回顾、并让您了解其发展情况。 请将问题保持在打开状态、直至出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是指3.1.2.2节中的"高级"选项卡:

    "打开目标的 CCXML 目标配置、单击高级选项卡"

    我使用的是 CCS 10.4。 “高级”选项卡在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 有时、当我单击 EnergyTrace 按钮时、会出现 ET 选项卡、但有时不会出现。 什么可能导致它不出现?

    此外、还提供 EnergyTrace++。 我在文档中看到它、但当我转到 Windows->Preferences->CCS->Advanced Tools->EnergyTrace Technology 时、它仅显示 EnergyTrace 和 EnergyTrace+。 但我看不到 EnergyTrace++。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果勾选"EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]"、则会启用 EnergyTrace++。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。   有时、当我单击 EnergyTrace 按钮时、会出现 ET 选项卡、但有时不会出现。 什么可能导致它不出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果未显示、您是否已将 XDS110连接到 PC? ET 图标是否变为灰色并保持灰色? 您是否能够分享一些屏幕截图或视频? 我无法再现您在我的结尾所描述的内容  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我想我已经解决了这个问题。  这就是我现在遇到的问题。 我选择 EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]、然后运行调试器。 此时会显示 EnergyTrace 技术和状态选项卡。

    在 ET 技术选项卡中、当我更改时钟下拉的持续时间时、我会看到状态选项卡上的时间轴相应地发生变化。  

    当调试器运行时、我设置一个断点。 稍后、CCS 屏幕会出现灰显、无法恢复。 我从未在"状态"选项卡中看到任何数据。

    此外、由于我选择 了[CPU States]+[外设状态]、我应该看到两个选项卡吗?

    我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="325373" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034272/cc1310-how-to-connect-1310-to-xds110-to-use-energytrace/3827488 #3827488"]如果勾选"EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]"、则会启用 EnergyTrace++。

    CC1310确实支持 E++吗? 我看到一篇较旧的文章、说它不是:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/668152/ccs-cc1310-energytrace-for-cc1310/2457527#2457527

    您可以通过哪种方式进行确认?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以让 Simon 确认、但根据 TI 网站( https://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE )、 13x0支持 EnergyTrace 和 EnergyTrace++(但不是 EnergyTrace+)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是令人困惑的、因为以下内容位于同一页:

    它提到 CC13x2/CC26x2 (无13x0/26x0)……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个主题中、我确认了 ET+或 ET++不支持 LaunchXL-CC1310。 但是、据称 ET 和 ET++支持1310独立版本。

    此主题在独立模式下与1310有关。 我没有使用 LaunchPad。

    当我阅读该页面时、我也感到困惑。 感谢您的提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CC1310支持 EnergyTrace++、但 CC1310 LaunchPad 上不支持 EnergyTrace 电流测量。 需要使用具有 ET 的调试探针才能获得完全的 E++支持。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 Simon。

    我将1310 (不是 LaunchPad 1310)与 XDS110调试探针搭配使用。

    这就是 我现在遇到的问题:我选择  EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]、然后运行调试器。 此时会显示 EnergyTrace 技术和状态选项卡。

    在 ET 技术选项卡中、当我更改时钟下拉的持续时间时、我会看到状态选项卡上的时间轴相应地发生变化。  

    当调试器运行时、我设置一个断点。 稍后、CCS 屏幕会出现灰显、无法恢复。 我从未在"状态"选项卡中看到任何数据。

    此外、由于我选择 了[CPU States]+[外设状态]、我应该看到两个选项卡吗?

    我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我将查看是否可以让它与 CC1310 LaunchPad 配合使用、但使用外部 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、此主题可能会有所帮助:

    e2e.ti.com/.../3821525

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个独立的 XDS110 Pod、因此我应该能够将其与 launchpad 配合使用。 但是、我在尝试连接时遇到了一些连接问题(尽管我使用 XDS200 Pod 连接文件)。 我需要进入办公室检索我的 XDS110备件。 我会随时向您发布我的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、请在我之前提到的主题中添加有关您的 LaunchPad 体验的任何评论。 此线程适用于具有 EnergyTrace 和 EnergyTrace++的独立1310。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、在我昨天写的邮件中、我还有几个问题要问。 如果您有时间、请告诉我您的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过禁用板载 XDS110并将独立 XDS110插入 LaunchPad 上的10引脚 JTAG 接头、我能够使用独立 XDS110调试探针连接到 LaunchPad 上的 CC1310。  

    我注意到独立(非调试) ET 正常工作、但在调试会话期间、我遇到了 ET/ET++问题。 我还在 States 选项卡中看到 CCS IDE 锁定和缺少数据的问题。 这显然是一个错误。 我将在咨询 ET 工程师后提交一个错误。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真有意思。 是的、请告诉我 ET 工程师说了什么。 我可能已经花了太多的时间来解决这个问题、如果这是一个错误、我不想花更多的时间。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要关注工程部门以了解更多详细信息、但至少 CCS 永远不会暂停。 在调试会话期间尝试使用 ET 时、CCS 始终挂起、这肯定是错误的(运行非调试 ET 时没有问题)。 我会随时向您发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提出了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10557

    请注意、我尝试在 CC1312 LaunchPad 上使用相同的外部 XDS110探针(在禁用与板载 XDS110的连接后)。 ET 和 ET++都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交问题 Ki。  

     根据您的经验、什么时候会解决这样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494435" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034272/cc1310-how-to-connect-1310-to-xds110-to-use-energytrace/3837606 #3837606"] 根据您的经验,此类问题何时会得到解决?

    在工程人员对问题进行分析并对所涉及的工作作出估计之前,我不能发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 我们是否能期望他们在下个月、3个月或更长时间内进行分析? 我想知道我们何时可以开始使用 ET。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下星期进行初步检讨后,我会有更好的答案。